content here.
content here.


En-vision公司的ScripTalk Station®采用Blackfin®处理器,为视障患者带来方便

ScripTalk
Watch the ScripTalk Station Demo
Watch a video demo of the ScripTalk Station from the 2009 Consumer Electronics Show.

ScripTalk Station®是为视障患者提供的一款自动处方阅读器,它延续了美国En-vision公司二十年的承诺:利用先进技术为视障患者提供独立生活的能力。

ScripTalk

失明、诵读困难或文盲等视障症状,使大量患者无法阅读处方药的标签信息。ScripTalk Station采用射频识别(RFID)与文本朗读(TTS)技术,通过ADI公司的Blackfin处理器将印刷体的药物标签转换成听得见的有声文字。视障患者只需将处方药瓶放在ScripTalk阅读器上,就将有数字合成的声音为患者“朗读”药物标签信息,清晰的说明药物名称及建议用量。通过这款价格合理并且很容易使用的产品,视障患者就能够安全、独立的管理自己的用药事宜。

ScripTalk阅读器现已安装在退伍军人管理处门诊药房,作为一项辅助技术,它能够帮助独立生活但无法阅读处方的退伍军人,因此得到了美国退伍军人事务部的认可。

价格、功耗、处理性能、外设接口以及技术生态系统等多方面的技术要求,需要系统级的汇聚式解决方案,这促使En-vision公司工程师采用Blackfin处理器来实现轻巧、便携的ScripTalk设计。

真正的技术独立
价格、功耗、处理性能、外设接口以及技术生态系统等多方面的技术要求,需要系统级的汇聚式解决方案,这促使En-vision公司工程师采用Blackfin处理器来实现轻巧、便携的ScripTalk设计。Blackfin处理器还可满足En-vision公司对单一处理引擎的需求,能够在单个平台上同时实现ScripTalk Station的直观用户接口、高质量音频输出,以及精确的TTS信号处理。

高质量的语音处理能力是ScripTalk Station发挥效力的基础,而Blackfin处理器的第三方生态系统则是为视障患者提供清晰准确的朗读能力的根本驱动力。在ScripTalk产品开发伊始,En-Vision公司就与Mistral  Solution公司,一家“从概念到部署”的设计工程公司,合作。此前,Mistral公司已经设计和开发出多款基于Blackfin处理器的消费类电子设备,包括媒体播放器、数字音频播放器和车载免提设备,因此已对Blackfin处理器的设计、性能与TTS能力了如指掌。Mistral公司充分利用了这些经验,通过集成使用了Nuance公司RealSpeak®技术的多语种TTS,实现了高质量的语音处理能力,从而增强了ScripTalk Station的市场竞争力。

作为辅助技术领域的专家,En-Vision公司利用Blackfin处理器可优化外设性能的RISC架构,为用户提供了简单的3按钮接口。对于所有视障患者来说,ScripTalk Station是一个非常重要的工具,它能够为患者提供独立生活的能力,实现安全性与私密性,并帮助患者避免服用错误的药物或具有潜在危险性的物质,如麻醉剂。

ScripTalk阅读器设计简单,有助于扩大其在药房的应用。在药房里,ScripTalk阅读器可以通过USB或串行端口与计算机相连接,实现与现有Windows兼容软件的接口。药剂师可以通过标准的药物管理软件向En-Vision设备上传处方数据。只需轻轻按动按钮,就可以对特殊的RFID标签进行编码,内容包括所有的警告、副作用以及患者个人信息。视障患者还可以在家里使用类似的设备收听标签信息。

优化嵌入式汇聚处理
过去,En-Vision公司曾经使用分立器件(一个微控制器与一个TTS芯片组)来集成全部功能。不过,公司一直在寻觅一种能够降低成本、缩短开发时间并提供用户友好、低功耗解决方案的方法。En-Vision公司发现,可编程的Blackfin处理器就是能够同时实现控制功能与TTS处理、缩短上市时间、并降低材料清单成本(BOM)与开发成本的单芯片器件。而且,利用Blackfin处理器的片上电源管理特性,设计工程师能够对处理器的功耗进行精密调谐,从而降低功耗需求,使ScripTalk成为便携式的电池供电设备。En-Vision公司希望能在下一代ScripTalk Station产品中集成蓝牙、Wi-Fi及其它无线功能,从而扩大用户移动连通性。

浏览更多的客户案例...