PLC演示系统旨在用来演示完整的PLC信号链。它有四个隔离输入通道和四个隔离输出通道。,输入通道具有24位分辨率(使用仪表放大器 AD8220和Σ-Δ型ADC AD7793 ),每个通道都能配置为接受各种输入信号:从4-20mA电流环路到0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V的高压输入。,它还支持RTD/TC输入。输出通道具有16位分辨率(使用AD5422),集成输出驱动器,并内置故障检测和保护功能。AD5422的可编程输出范围如下包括:4-20mA、0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V。通道隔离通过ADuM5401 或 ADuM1401实现。完整设计采用ADI公司的转换器、隔离技术、处理器和电源管理产品,方便客户评估整个信号链。
PLC 演示系统
PLC 整体解决方案框图
下列技术笔记描述了该PLC演示系统。欲下载此文档,请点击链接:UG-181
模拟对话
PLC 评估板简化工业过程控制系统设计 (pdf, 1,019,090 字节)
常见问题解答
源代码针对ADUC7027而编写,供其与片上数据转换器执行基本通信。文件及其描述如下:
源代码包括一个用于Keil开发环境的项目文件。欲下载Keil开发环境的评估版,请访问https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
下载源代码 (zip, 18,673 字节)
欲了解有关PLC演示系统的更多信息,请发送电子邮件至 plc.info@analog.com.