ADI数据转换器客户成功案例

ADI公司拥有业界领先的数据转换科技,协助众多客户在各大应用领域、市场和科技方面取得了非凡的成果,其中一些客户还友好的同我们分享了他们的成功案例。

 

请阅读这些有趣的故事,了解转换器技术如何积极推动工程科技与生活。

 




大唐移动
大唐移动利用ADI公司的高速四通道DAC实现高性能、小尺寸无线基站
阅读案例



CERN
CERN(欧洲核子研究中心)大型强子对撞机中的10万个ADI转换器帮助科学家发现自然界的基本法则。
阅读案例


National Instruments
National Instruments采用AD7983,配有出色的1 MSPS I/O端口,功耗为1W。
阅读案例


Mercury Computer Systems
Mercury Computer Systems利用16位250MSPS A/D转换器AD9467和ADI专家级客户支持实现创新水平新高。
阅读案例


National Instruments
ADI公司的50 MSPS、14位、16通道ADC使National Instruments具备高端实时测量能力。
阅读案例


波尔航天
借助ADI公司的高性能转换器,波尔航天的HiRISE相机捕捉到惊人的高清晰火星图片。
阅读案例


Bachmann Electronic
ADI公司转换器帮助确保Bachmann风轮机控制系统实现惊人的99.96%可用性。
阅读案例


IceCube
深埋于南极冰层下1英里深的IceCube中微子探测器使用了10,000多个ADI转换器和放大器。
阅读案例

想分享您自己的ADI数据转换器的成功案例?
请发送邮件至 customer.stories@analog.com,我们会将其发布于此!

 

欲获知ADI公司数据转换产品的更多信息
请访问 www.analog.com/zh/dataconverters

 

了解有关数据转换功能各个方面的技术基础知识和设计考虑,
请浏览 www.analog.com/zh/data-conversion-knowledge-resource/conversions/

 

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭