AD9146 PCB空间仅为竞争器件一半的数模转换器

--ADI公司的AD9146 TxDAC®数模转换器具有低噪声特性和业界最快的1.2 GBPS数据速率,并采用7mm x 7mm LFCSP封装。
ad9146

中国,北京 (2011年05月11日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近针对有线和无线通信系统推出一款16位数模转换器AD9146,其小尺寸封装、高速度与低噪声的特性组合处于业界领先水平。ADI公司TxDAC®系列数据转换器的这款最新产品——16位DAC AD9146 实现了业界最高的1.2 GSPS(每秒千兆采样)数据吞吐速率和-164 dBm/Hz的低噪声规格,采用7 mm x 7 mm LFCSP封装。AD9146 DAC还集成了一个8位LVDS(低压差分信号)接口和一个低噪声PLL(锁相环)时钟乘法器,设计工程师可实现高达6个发射通道,而所需的PCB空间仅为以前的一半。

AD9146采用粗调的2倍和4倍插值器,允许将基带信号放在DAC带宽中,从而简化设计工程师的系统频率规划工作。它具有低噪声系数,100 MHz时IMD(交调失真)为81 dBc,有助于在122 MHz中频下实现82 dBc的出色ACLR(邻道泄漏比),适合W-CDMA单通道应用。

集成8位LVDS接口的16位DAC AD9146的主要特性:

  • 灵活的LVDS接口支持字节或半字节加载
  • 单载波W-CDMA ACLR = 82 dBc(122.88 MHz中频)
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 增益与相位调整支持边带抑制
  • 多芯片同步接口

供货、报价与配套产品

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
AD9146 现在 2011年4月 $29.95/片 7 mm x 7 mm
48引脚LFCSP封装

AD9146可以与ADI公司的 750 MHz至1160 MHz正交调制器ADRF6701500 MHz至1500正交调制器ADL5371一起用于通信应用电路设计。欲了解更多产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

*Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司Databeans, Inc.提供的市场研究报告“2010年数据转换器”,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭