ADI推出三款发射DAC用于航空航天和防务

高速DAC现可在扩展温度范围内工作,采用更可靠的NiPdAu和含铅BGA封装:
AD9117 14位、125 MSPS、双通道DAC
AD9122 16位、1.23 GSPS、双通道DAC
AD9739 14位、2.5 GSPS、单通道DAC

中国,北京 (2012年09月18日) - Analog Devices,Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,在航空航天和防务应用领域的信号处理技术创新方面居前沿地位已逾45年。最近,ADI公司推出三款高性能16/14位发射DAC AD9117/AD9122/AD9739,继续保持其不断创新的势头。这些DAC可工作在扩展温度范围内,采用高度可靠的封装,可用于雷达、安全通信、航空电子和其他防务电子应用。ADI公司的14位双通道AD9117、16位双通道AD9122和14位单通道AD9739发射DAC专为信号合成应用(包括脉冲调制波形生成)以及正交数字结构中合成调制载波而设计。

对于引脚架构封装,除了扩展温度范围,一些航空航天和防务应用要求采用其他解决方案代替亚光锡(Sn),以便消除对于镀锡工艺中产生锡须问题的担忧。这些DAC可采用NiPdAu引脚架构或含铅BGA封装,不存在锡须问题。NiPdAu引脚架构封装采用符合RoHS标准的低卤/无卤材料,并且整个引脚架构进行预电镀处理。

用于基带频率合成的AD9117双通道DAC的特性与优势:

  • SFDR(至奈奎斯特频率):
    86 dBc(1 MHz输出) 85 dBc(10 MHz输出)
  • NSD(10 MHz输出,125 MSPS,20 mA):−157 dBc/Hz
  • 差分电流输出:4 mA至20 mA
  • 工作温度范围:-40° C至+85° C
  • NiPdAu引脚架构封装

查看AD9117BCPZN DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/ad9117

用于中频合成的AD9122EP双通道DAC的特性与优势:

  • SFDR性能:72 dBc(fDAC = 800 MSPS,fOUT = 70 MHz)
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
  • 工作温度范围:-55° C至+105° C
  • NiPdAu引脚架构封装

查看AD9122产品页面“增强型产品特性”部分的AD9122SCPZ-EP扩展温度范围版DAC数据手册及申请样片:http://www.analog.com/zh/ad9122

用于RF合成的AD9739单通道DAC的特性与优势:

  • 业界领先的单/多载波IF或RF合成
    o SFDR性能:60 dBc(fDAC = 2400 MSPS,fOUT = 950 MHz)
  • 工作温度范围:-40° C至+85° C
  • 含铅BGA封装

查看AD9739BBC DAC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/ad9739

从ADI在线中文技术论坛获得支持:http://bbs.ednchina.com/FORUM_LIST_10107_33_0.HTM

查看ADI公司航空航天和防务应用产品封装页面:
http://www.analog.com/zh/pr09182/mil-aero

更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/

报价、供货与配套产品

产品 样片供货 量产 分辨率
(位)
通道数 采样速率
(MSPS)
千片订量报价 封装
AD9117BCPZN 现在 现在 14 2 125 $9.50/片 40引脚NiPdAu LFCSP封装
AD9122SCPZ 现在 现在 16 2 1228 $41.40/片 72引脚 NiPdAu LFCSP
增强型封装
AD9739BBC 现在 现在 14 1 2500 $48.16/片 160引脚 含铅BGA封装

配套产品包括:AD9266-EP 16位、65 MSPS、1.8 V ADC,集成片内采样保持电路,在高达200 MHz的输入频率下器件依然保持良好的性能。该器件工作温度范围为−55°C至+125° C的整个军用温度范围,设计具有低成本、低功耗、小尺寸和使用方便的特性。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据行业分析公司Databeans, Inc.提供的市场分析报告《2011数据转换器》,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的48%。超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。


欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭