中国,北京 (2008年11月13日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出8款在单芯片上集成两个DAC的TxDAC®发送数模转换器(DAC)——AD911x与AD971x系列,帮助电子设备制造商设计具有更高能效的产品。作为ADI公司广泛的高速DAC产品系列的新成员,这些引脚兼容的双通道TxDAC转换器专门针对通信、工业、仪器仪表及其它需要高性能的应用而设计,其低功耗与节省空间的特性可在成本、性能与上市时间方面提供重要优势。AD911x系列双通道TxDAC器件在最大采样速率下的功耗仅为220 mW,与以往同类的发送DAC相比,功耗降低了40%,体积缩小了2/3,同时无杂散动态范围(SFDR)性能提高了10 dB。AD971x系列双通道TxDAC器件的满量程输出电流为2 mA,能效更高,功耗仅为其它同类解决方案的30%。
“随着业界对效率与便携性的关注越来越高,设计工程师必须在其设计中降低功耗,并缩小电路板空间,”ADI公司高速信号处理部产品线总监David Robertson说, “无论设计工程师正在设计的是家庭基站、电池供电仪器仪表,还是医疗应用,他们都在寻找全新的DAC产品,这些产品能够在不牺牲性能的前提下,帮助他们满足空间与功耗需求。”
低功耗、集成度与灵活性
每款全新的TxDAC产品中都集成了两个采样速率高达125 MSPS(每秒百万次采样)的14-、12-、10-或8-bit 数模转换器,其单一的引脚兼容架构和通用软件代码,可使设计人员在1~4 mA或4~20 mA的范围内对满量程电流进行调整。
AD971x TxDAC系列产品提供1~4-mA的最大差分输出电流。在10 MSPS和2 mA输出电流下,功耗仅为37 mW;在50 MSPS和2 mA输出电流下,功耗仅为53 mW,功耗仅为同类发送DAC产品的1/3,非常适合于小型、通信距离有限的无线设备,如微微蜂窝基站与家庭基站,以及电池供电的医疗、工业与仪器仪表应用。
AD911x TxDAC系列产品提供4~20-mA的最大差分输出电流,其功耗仅为其它同类器件的60%,非常适合汽车、医疗、仪器仪表及通信应用,这些应用需要在不增加制冷风扇的情况下实现通道密度的最大化,或基于环境因素的考虑需要降低功耗。在10 MHz频率下,AD911x器件的无杂散动态范围(SFDR)可达到85-dB,优于其它同类器件。
尽管这些DAC采用了6mm x 6 mm小封装,但仍然集成了多项性能特性,如用于在10-MHz输出频率提高INL与DNL性能的内部校准器、内部基准电压源、独立的满量程电流控制、片上负载与共模电阻,以及一对可为系统校准生成控制电压的辅助DAC。
全新的TxDAC器件能与ADI公司高性能正交调制器(如ADL5370)实现无缝接口。如果需要单端或差分缓冲电压输出,ADA4899-1与ADA4841-2运算放大器是合适的选择。此外,ADI公司的高速转换器(如AD911x TxDAC系列产品)也能够与ADI公司的AD9513AD9513时钟分配IC以及最新电压稳压器产品(包括ADP3334与ADP3333)实现无缝工作。
供货与报价
TxDAC现已批量生产。这些器件均采用小型6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP无铅封装。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/AD971x。
| AD9117BCPZ | |||
| AD9116BCPZ | |||
| AD9115BCPZ | |||
| AD9114BCPZ | |||
| AD9717BCPZ | |||
| AD9716BCPZ | |||
| AD9715BCPZ | |||
| AD9714BCPZ |
业界领先的转换器产品系列
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了评估工具,有助于用户迅速地评估、选择设计最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问http://www.analog.com/ADCSearch。欲了解ADC 驱动器,请访问http://www.analog.com/ADCDrivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问http://www.analog.com/DACSearch。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
TxDAC是ADI公司的注册商标。
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com