ADI将在ELECTRONICA 2012与WASATCH PHOTONICS合作演示分光仪技术

在ADI的展台(A4展厅159号展位)上,Wasatch将使用一台采用ADI模数转换器技术的Raman分光仪来辨别10种不同品牌啤酒的频谱特征。

中国,北京 (2012年11月05日) - Analog Devices, Inc. (ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,将在electronica 2012(德国,慕尼黑,11月13-16)上与Wasatch Photonics合作,利用Wasatch Photonics Stroker 785L Raman分光仪举行“辨别啤酒”演示活动。这款紧凑型Raman激光分光仪采用ADI公司的精密模数转换器技术,将通过读取10种不同品牌德国啤酒各自的频谱特征来区分它们。演示活动将在ADI公司的展台进行(A4展厅159号展位)。Stroker 785L将采用自由空间VPH(体积位相全息)光栅的一个ƒ/1.3分光仪、一个稳定的785 nm激光器和一个采用ADI精密模数转换器技术的科学级CCD(电荷耦合器件)相机相结合。

“Stroker 785L能够通过测量激光感应幅度和散射光的频率偏移,对物质固有的分子振荡特征进行光检测来识别物质。该系统非常紧凑,能用于安全距离内实时识别药品、麻醉品和爆炸物”,Wasatch Photonics公司工程部副总裁Scott Norton解释道。“通过演示向工程师们展示如何将高质量器件与电气、光学和机械工程创新技术相结合,以小巧的外形尺寸实现实验室级性能。”

Wasatch Photonics公司带785 nm激光器的Stroker 785L Raman分光仪相关信息

Wasatch Photonics公司的Stroker 785L将Wasatch的Stroker ƒ/1.3分光仪技术与其获得专利的自由空间VPH光栅、一台集成ADI AD7980 16位、1 MSPS PulSAR®模数转换器的定制高性能CCD相机和一个稳定的785 nm激光相结合,通过一个小型Raman分光仪提供最高的吞吐量。该前端光学模块与f/1.3分光仪输入匹配,可维持最大效率。同时采用高性能硬镀膜滤波器尽可能提高传输性能,并且最大程度上减少Rayleigh散射。120 mW、785 nm激光器的TEC和VBG(Bragg体位光栅)稳定,从而在时间和温度范围内具有超稳定的性能。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/adi_newsletters

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 610 0006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭