ADI信号处理技术助力CERN大型强子对撞机

磁场测量仪表板实现了比以往设计高达100倍的频率带宽和分辨率,促进了在世界上最强大的粒子对撞机内的超高精度波束成形。

中国,北京 (2011年11月02日) - 瑞士的欧洲核子研究中心(CERN)和意大利贝内文托的萨尼奥大学合作设计一款先进仪器,用于测量CERN大型强子对撞机(LHC)内超导磁体的磁场。这种被称作快速数字积分(FDI)板的测量装置采用ADI公司的模数转换器、模拟多路复用器和DSP元件向LHC提供在测量磁场时迄今为止可能达到的最高性能。

这种新的FDI板实现了比上代数字积分电路高100倍的分辨率和频率带宽。这种在动态范围内的重要改进使科学家们能检测更微小的伪影,这些伪影会造成磁场偏差、场衰减和其它在高场超导加速器磁体中随时间变化的常见现象,而这些现象研究中的粒子束品质均有负面影响这种新的FDI板在CERN用来测量以 每秒10转通过高速旋转的校准线圈的磁通量,用以评估由LHC的8特斯拉加速器磁体产生的磁场。

萨尼奥大学工程学教授Pasquale Arpaia表示:“在FDI板之前,已有的电子元件在分辨率或精度方面并不适合,这在大型强子对撞机的情况下轻易就接近百万分之10,我们选择与ADI公司合作是因为该公司的产品质量、文档与支持水平都非常高。这有助于使FDI揭示我们以前无法探索的新的磁学研究领域成为可能。”

LHC是世界上最大、能量最高的粒子加速器,同时也是人类建造过的最大的机器。LHC开始建造于2003年并在2008年投入运转。其使命是探测物理学一些最基础的问题并推动对最基础的自然定律的认识。欲了解关于CERN的更多信息,请观看视频:http://cdsweb.cern.ch/collection/Videos

ADI公司元件提供了高速、低功耗和低噪声性能

研究人员详细列举了以下用于FDI板的ADI公司元件:

  • 模数转换器(AD7634):这款18位模数转换器提供了在最大采样速率670 kS/s(每秒千次采样)时优异的101 dB信纳比(SINAD)。
  • SHARC DSP (ADSP-21262):这款32位/40位浮点处理器针对高性能信号处理应用进行了优化,内置两个计算单元、2Mb双端口片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字应用接口。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr1026/analogdialogue

观看视频以了解更多关于ADI产品在CERN的使用情况

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭