ADI 推出256通道、16位X射线数字模拟前端

ADI公司的ADAS1256模拟前端(AFE)在单芯片中集成完整的电荷至数字转换信号链,支持包括便携式系统在内的多种数字X射线成像方式。
ADI 推出256通道、16位X射线数字模拟前端

中国,北京 (2012年12月05日) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案*供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴,最近推出一款高度集成的数字X射线模拟前端(AFE)ADAS1256,其在多种功耗模式选项下都具有业界最佳的噪声性能以及最高图像质量。这款256通道的ADAS1256数字X射线AFE是业界首款单芯片解决方案,通过集成低噪声可编程电荷放大器、相关双采样电路和16位模数转换器(ADC),可提供完整的电荷至数字转换信号链。在2微微库仑满量程时,560个电子的等效电荷具有低噪声系数,因此ADAS1256可提供高分辨率的数字X射线图像,同时降低病患所受X射线的照射量。ADAS1256具有每通道1 mW至3 mW的多功能功耗模式,允许制造商使用多种数字X射线成像手段,包括便携式放射和乳房X线照相术以及高速透视和心脏成像。

ADI公司医疗保健部副总裁Pat O’Doherty表示:“由于ADAS1256具有超低噪声和动态范围性能,使数字X射线技术能够继续应用于医学诊断,相比现有的数字X射线系统,成像质量更佳,同时降低了照射到病患身上的辐射剂量。

ADAS1256数字X射线AFE不仅达到了性能等级,而且符合严格的功耗预算要求,只需这单个设备就能满足医疗设备设计人员对便携式数字X射线产品不断增长的高性能需求。”

关于ADAS1256数字X射线AFE

ADAS1256是一款256通道、同步采样、高动态范围、低功耗的模拟前端,可提供完整的电荷至数字转换信号链。它集成256个低噪声积分器、低通滤波器、以及多路复用至一个高速16位模数转换器(ADC)的相关双采样器。所有转换通道结果均通过一个LVDS(低压差分信号)自时钟串行接口输出。ADAS1256可通过SPI兼容型菊花链接口编程。它采用高密度的柔性系统(SOF)封装,可直接安装在数字X射线面板上。

ADAS1256数字X射线AFE的主要特性

  • 单芯片、256通道、电荷至数字转换
  • 16位分辨率、无失码
  • 同步采样
  • 用户可调的满量程范围高达32 pC(微微库仑)
  • 超低噪声:560 e−(范围:2pC)
  • 多功能功耗模式每通道1 mW至3 mW
  • 掉电和休眠模式低至每通道0.005 mW

报价、供货与配套产品

产品型号 ADC分辨率 通道数 千片订量报价
ADAS1256 16 bits 256 $256

兼容 ADP7104 ADP1708 低压差线性稳压器、 ADP1828 同步降压DC-DC控制器、 ADR444 基准电压源、 ADCLK846 LVDS/CMOS扇出缓冲器和 ADXL345 MEMS数字加速度计。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场根据行业分析公司Databeans, Inc.提供的市场分析报告《2011数据转换器》ADI公司占据全球数据转换器市场份额的48%超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/adi_newsletters

编辑的联络信息:

刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭