ADI推出FPGA夹层卡快速原型开发套件

ADI推出FPGA夹层卡快速原型开发套件

中国,北京 (2013年02月28日) - Analog Devices, Inc. (ADI: NASDAQ) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,其FPGA开发平台兼容的FPGA夹层卡(FMC)系列采用JEDEC JESD204B SerDes(串行器/解串器)技术,最近该系列推出新品AD9250-FMC-250EBZ套件。数字和模拟设计人员可以利用AD9250-FMC-250EBZ套件简化并快速完成高速 JESD204B A/D converter-to-FPGA 平台的原型开发。

AD9250-FMC-250EBZ JESD204B FPGA夹层卡套件简介

AD9250-FMC-250EBZ采用两个双通道14位高速JESD204B数据转换器AD9250,以FMC兼容的尺寸提供四个14位、250 MSPS模数转换器通道。两个片上模数转换器AD9250支持Subclass 0、1确定延迟,并提供SYNCREF信号用于所有四个通道的精密同步。在各种基于FGPA的计算密集型应用中,它可提供连接和功能以便与Xilinx的Kintex-6/7和Virtex-6/7 FPGA平台快速组合。
AD9250-FMC-250EBZ FMC套件采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。FMC可以由内部或外部时钟源提供时钟。它有一个外部触发器输入用于定制采样控制、一个高引脚数连接器和前面板I/O,并可用于传导散热的环境。FMC允许灵活控制采样频率、模拟输入增益,以及通过串行通信总线检测超量程。它具有电源和温度监控功能,并提供若干省电模式以关闭不用的功能或防止卡过热。

报价与供货

产品 批量生产 报价
AD9250-FMC-250EBZ 4月9号 $565/片

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭