数据转换器设计工具

数据转换器设计工具



ADI的数据转换器设计工具让用户能够对业界领先的ADI数据转换器产品简单快速地进行选型、建模、仿真和评估。使用高速(>10 MSPS)和精密(<10 MSPS)模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)进行设计时,还可以使用在线选型和建模工具。VisualAnalog™软件包提供了可定制的评估环境,为您带来更先进的高速ADC仿真能力,该软件包还可用作硬件控制器。

模数转换器(ADC)

Online ADC Analysis 在线ADC分析为了简化产品选型,可以从ADIsimADC支持的器件的产品页面获得一个基于网络的简单应用程序。该工具无需下载,可以对测试条件进行控制,并“设计”具体的性能曲线。结果用图表显示出来,这样就极大地降低了器件在应用中的性能不确定性。该工具还允许输入期望的工作条件和所需性能水平,从而向用户推荐合适的器件。

  • 高级在线产品选型工具
  • 各种输入幅度和频率
  • 单音或双音FFT分析
  • 幅度和频率扫描
  • 生成一个满足信号处理要求的ADC列表
在线分析
ADC性能

访问高速评估板软件和行为模型

ADC Analyzer VisualAnalog™ 对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。许多设计工程师熟悉ADCAnalyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样速率为ADC性能建模的工具。VisualAnalog进一步扩展了上述概念,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。数据分析功能在ADCAnalyzer提供的基本FFT基础上得到了扩充。可定制的计算使设计工程师能够预测邻道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。VisualAnalog™还可用作新型数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)的控制器。

下载VisualAnalog™
(Rev. 1.9.20.21)

另请参见 VisualAnalog™ 用户手册 (pdf)

SPIController SPI控制器 高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。完整的特性列表请参见相关产品的数据手册和应用笔记:高速ADC SPI控制软件 (pdf)

  • 此程序的多个部分要求使用Microsoft.NET Framework 3.5,如果目标机器上没有该软件,则应安装该软件
  • 生成最终使用C源代码
  • 生成用于PIC12F629的汇编代码
  • 使用标准USB端口接口
  • HSC-ADC-EVALB (基于FIFO)和HSC-ADC-EVALC (基于FPGA)数据采集套件配合使用
下载SPIController
(.exe)

数模转换器(DAC)

在线DAC选型

ADIsimDACADIsimDAC帮助用户寻找ADI的精密DAC及DAC应用电路。它利用用户输入和典型参数数据挑选并推荐适用的精密DAC、系统组件和电路解决方案。

访问ADIsimDAC页面

DPG 数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台 数据模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至Analog Devices, Inc.(简称ADI)的高速数模转换器中。DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估高速DAC。

访问 DPG

直接数字频率合成器(DDS)

Online ADC AnalysisADISimDDS允许用户选择器件,输入要求的工作条件,以及评估ADI直接数字频率合成器产品的一般性能。它利用数学公式估算选定器件的整体性能。这款工具只能用来辅助设计。

访问ADIsimDDS页面
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭