高速ADC评估板软件及行为模型

高速ADC评估板软件及行为模型



ADIsimADC是ADI公司的模数行为建模工具,它能够精确地为许多高速转换器(>10 MSPS)的典型性能特征建模。该模型能忠实再现与静态和动态特性相关的各种误差,例如:交流线性度、时钟抖动以及其它许多产品相关异常。 展开

ADIsimADC有三种使用方法。如果只是要选择产品,可以使用基于Web的应用程序在线分析ADC的性能。该工具无需下载,可以绘制特定的性能曲线。ADC Analyzer™是一款下载工具,能够运行行为模型并配置评估板。VisualAnalog™进一步扩展了上述概念,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。 收起

工具类别

高速ADC模型

在线ADC分析

Online ADC Analysis为了简化产品选型,可以从ADIsimADC支持的器件的产品页面获得一个基于网络的简单应用程序。该工具无需下载,可以对测试条件进行控制,并“设计”具体的性能曲线。结果用图表显示出来,这样就极大地降低了器件在应用中的性能不确定性。该工具还允许输入期望的工作条件和所需性能水平,从而向用户推荐合适的器件。

  • 高级在线产品选型工具。
  • 各种输入幅度和频率;
  • 单音或双音FFT分析;
  • 幅度和频率扫描;
  • 生成一个满足信号处理要求的ADC列表。
在线分析
ADC性能
VisualAnalog™

VisualAnalog™对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。许多设计工程师熟悉ADCAnalyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样速率为ADC性能建模的工具。VisualAnalog进一步扩展了上述概念,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。数据分析功能在ADCAnalyzer提供的基本FFT基础上得到了扩充。可定制的计算使设计工程师能够预测邻道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。VisualAnalog™还可用作新型数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)的控制器。

  • 采用HSC-ADC-EVALCHSC-ADC-EVALB 数据采集套件来配置ADC评估板
  • 分析来自HSC-ADC-EVALC的数据
  • 利用复杂输入波形对ADC性能建模
  • 绘制I/Q星座图
  • 创建定制化的功耗计算
    • - NPR
    • - ACPRL
  • ADI公司制作了3段视频来介绍VisualAnalog™的特性和优点,以及如何实现VisualAnalog™与评估板的接口。
下载
VisualAnalog™

另请参见 VisualAnalog™用户手册 (pdf)

SPI控制器

SPIController 高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。完整的特性列表请参见相关产品的数据手册和应用笔记:高速ADC SPI控制软件 (pdf)。

  • 此程序的多个部分要求使用Microsoft.NET Framework 3.5,如果目标机器上没有该软件,则应安装该软件。
  • 生成最终使用C源代码;
  • 生成用于PIC12F629的汇编代码;
  • 使用标准USB端口接口;
  • HSC-ADC-EVALB(基于FIFO)和HSC-ADC-EVALC(基于FPGA)数据采集套件配合使用
下载SPIController
(.exe)

第三方工具

一旦完成了器件选型,就可以使用下列工具之一来执行系统级仿真。从网络应用程序到第三方仿真都使用相同的模型文件,因此可以获得一致的结果,并且从器件选型到最终设计验证的工作流程是无缝的。其它第三方工具目前正在开发中,会在将来提供。

    • Agilent Technologies
    • Agilent Technologies

      ADISimADC与Agilent的SystemVue平台完全集成,支持3GPP LTE、WiMAX、DVB-S2/T2等现代商用无线标准或高级军用软件定义无线电(SDR)系统下的ADC性能测量。ADISimADC还兼容Agilent Technologies的高级设计系统(ADS)。ADS支持ADI公司ADC直接与电路级IF/RF接口,实现业界最精确的高频系统混合信号建模。

    • Applied Wave Research
    • Applied Wave Research

      Applied Wave Research, Inc. (AWR)提供虚拟系统仿真器(VSS)。

    • National Instruments
    • National Instruments

      用于National Instruments SignalExpress交互测量软件的ADIsimADC插件。将ADIsimADC与NI SignalExpress配合使用,您可以将定制输入应用到模型上,并对大量ADI公司的ADC进行交互式信号链分析。您还可以在器件信号链的仿真和物理评估过程之间无缝地转换,以针对仿真结果验证实际性能。欲了解有关用于NI SignalExpress的ADIsimADC插件的更多信息,请联系National Instruments。

    • Agilent Technologies
    • The MathWorks

      ADIsimADC可以在PC平台上与Matlab配合使用。需要下载使用说明和适当的设备驱动程序文件。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭