content here.
content here.
  • 主页
  • ADI 2008年中文研讨会精彩回放


ADI 2008年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线研讨会 - 紧扣主题的详细研讨会讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨会。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。


精彩回放已结束的研讨会
设计终极多媒体体验 - 大屏幕或小屏幕

2008年11月27日 北京时间10:00-12:00

人们希望能够在任何地方观看大型赛事,如在大屏幕家庭影院、便携式媒体设备或智能手机上。那种使人身临其境的体验是多媒体汇聚的核心,要提供这种体验需要符合现有及新兴标准的强大的视频、音频、接口以及处理能力。

在这个研讨会中,您将了解到各种器件解决方案,以及当今音频、视频与多媒体处理领域面临的机遇与挑战。我们还将讨论移动电视、数字广播,以及便携式多媒体等。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

工业仪表与过程控制系统的设计考虑

2008年10月28日 北京时间10:00-12:00

在工业过程控制系统与仪器仪表应用中,设计工程师必须处理各种需求,适应多个传感器与激励类型,以及相关的信号电平和信号调理需求,仅仅是个开始。必须注意的是,典型的恶劣工作环境会影响噪声和共模性能,选择正确的隔离方案(模拟或数字)也是一项关键的考虑因素。

这个在线研讨会将介绍与这些设计问题相关的折衷和选项,以及它们对系统成本、尺寸、功耗和适应性的影响。研讨会中还将介绍如何选择正确的数据转换器、开关和复用器、放大器,以及其它器件。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源

2008年9月23日 北京时间10:00-12:00

本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

理解和应用微电子机械系统(MEMS)

2008年8月21日 北京时间10:00-12:00

MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。概括起来,MEMS具有以下几个基本特点,微型化、智能化、多功能、高集成度和适于大批量生产。

如今,MEMS技术已经被广泛的应用到了各种领域,ADI公司提供了业内一流的测量加速度和角速度的MEMS芯片。

今天的研讨会,我们就来跟大家讨论一下MEMs的工作原理以及MEMs在医疗,消费类,汽车等领域的应用。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

ADI中国大学创新设计竞赛(2008年度)在线研讨会介绍

2008年7月22日 北京时间10:00-12:00

ADI中国大学创新设计竞赛是面向在校大学生的科技型竞赛活动,旨在培养大学生的创新能力、协作精神;提高大学生工程实践素质,提高学生针对实际问题进行设计制作的能力,对应用系统的理解和设计能力,理论结合实际,全面发展。竞赛围绕“创新”这一主题,紧扣当今社会电子产业的最新领域和发展方向,采取开放性命题原则,留给参赛者极大的设计空间。2008年度的中国大学创新设计竞赛目前全部88支参赛队已经收到了样片及开发板,并进入了实际设计阶段。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

理解和应用DAC

2008年6月26日 北京时间10:00-12:00

数模转换器(DAC)是难以置信的通用器件。它们的能力已远超出电平设置的范畴,并延伸到通信、视频、音频、电位计和替代可变电阻器、信号合成以及许多其他应用。本次研讨会将使您更好地理解多种DAC架构的工作原理、选择和设计过程中需要注意的问题,以及DAC在现实世界应用中的实现方案。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

在恶劣环境中调理信号:关于数据转换器的滤波问题

2008年5月8日 北京时间10:00-12:00

最佳的数据转换性能取决于有效的信号滤波,这需要考虑许多相关问题。

在许多应用中,都要求在大噪声环境中测量或产生干净且精确的信号。在本次研讨会中,我们将就如何在数据转换应用中实现特定的滤波性能,讨论多种设计方案、实例和及其相关的问题,包括无源vs有源、模拟vs数字、信号链路中滤波器的位置、支路的设计规则,以及滤波器和用于构造它的元器件的限制。本次研讨会还将介绍一些在线设计工具,有助于确定数据转换器的最佳滤波器实现方案。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

接收机制作更简单:直接变频接收机概述

2008年4月3日 北京时间10:00-12:00

接收机设计工程师始终面临着降低失真度和噪声的困惑。然而,随着对不同接收机架构面临挑战的深入理解,人们找到了实现鲁棒设计的方法。

本网络研讨会首先回顾传统中频(IF)采样接收机,然后介绍直接变频技术——这是一种现代化的接收机架构。在直接变频技术中,射频(RF)信号向下变频至低中频;在许多情况下,射频信号是向下变频至零中频的。本介绍包括直接变频技术原理,重点是工程师在解调设计中面临的共同挑战。讨论将举例说明解调器的关键性能指标(如本地振荡器、射频泄漏与正交精度)如何影响接收机性能,并介绍在从天线到模数转换器的典型信号链路中,各种元件如何布局。此次研讨会将使听众全面了解直接变频接收机以及接收机设计面临的重大挑战。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

传感器信号调理选择与解决方案

2008年3月12日 北京时间10:00-12:00

最佳信号调理是传感器应用中的一个关键设计要素。随着信号调理元件在性能、特性以及功能集成方面的进步,通过采用最新技术回顾设计方案与设计方法,将使设计人员受益匪浅。这个在线研讨会将从系统级和电路级分析信号调理方案,对于实现传感器性能与灵活性、最大化降低成本与面市时间所需的关键元件性能指标和特性给予高度关注。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

多通道模数转换器设计考虑

2008年1月22日 北京时间10:00-12:00

单芯片多通道模数转换器具有众多无与伦比的系统设计优势,例如低功耗、降低电路板空间需求、各通道之间一致的增益与补偿特性。然而,利用集成多通道模数转换器取代若干单通道模数转换器的决定,却不总是那么简单。参加本次研讨会,ADI的模数转换器专家将和您一起探讨多通道模数转换器设计考虑的重要设计因素,以及如何利用其片上附加功能更简单实现系统的功能。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部