content here.
content here.
  • 主页
  • ADI 2007年中文研讨会精彩回放


ADI 2007年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线技术研讨会 - 紧扣主题的详细研讨讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。



精彩回放已结束的研讨会
差分设计技术

2007年12月20 北京时间10:00-12:00

大多数设计者习惯于处理单端信号和系统,而对差分技术有些抵触。但是换个角度来看的话,采用差分技术可以提高系统的性能并简化设计。本次研讨会将结合ADI的器件,包括差分放大器,仪表放大器,差分驱动器及接收器,来详细的介绍差分信号电路及其优势、优点和设计的考虑。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

短距离无线通讯

2007年11月1 北京时间10:00-12:00

对于短距离无线通讯系统设计来说,设计者不得不考虑到各种方面的因素,比如说,能够使用什么频段,信道带宽多少,信号灵敏度需求以及收发芯片的寄存器设置等问题。

在本次研讨会中,技术专家将对目前国际各个国家采用的的短距离收发系统给予总体介绍,同时也介绍了ADI公司能够提供的各种解决方案,非常实用的仿真软件以及各种短距离无线通讯技术信息。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数字信号处理器(DSP)

2007年9月20 北京时间10:00-12:00

随着从电路交换向分组交换的迅速转变,全IP网络的时代已经来临,并正朝着汇聚的方向发展--未来的IP终端将不再是一个仅仅提供数据的简单设备,而是集成了数据、语音和视频等多媒体内容,同时对服务质量(QoS)、安全、成本和上市时间方面都提出了更高的要求。本次研讨会基于Blackfin在安防和VoIP市场的成功应用,将介绍该处理器在一个统一的内核体系结构中提供了一种汇聚的解决方案 >—— >适合于音/视频处理的DSP和适合于网络及用户接口需求的RISC精简指令MCU功能。该架构允许在控制和信号处理需求方面进行灵活划分,在许多场合中免除了增加其它处理器的需要,并有利于采用单一的软件开发环境、加快系统的调试和配置、降低系统总体成本。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数据转换器(ADC与DAC)

2007年8月15 北京时间10:00-12:00

对系统设计人员来说,今天,驱动的高性能模数转换器可能遇到一些艰难的挑战。看上去截然不同的信号处理输入需求,诸如宽带差分输入、直流耦合、低失真度、电平搬移,都必须包含在驱动器电路中,同时不使数据转换器内在性能受到影响。在本次研讨会上,技术专家将探讨驱动高速转换器的某些问题及相关考虑,并为设计人员提供保持信号完整性水平的技巧、技术与方案,以满足系统目标要求。驱动模数转换器(ADC)被广泛用于各种应用领域,其中包括通信、计算机、工业、仪器仪表、医学、航空电子等。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

MicroConverter®系列模拟微控制器

2007年7月10 北京时间10:00-12:00

ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数字隔离技巧与技术

2007年5月15 北京时间10:00-12:00

在高速数据总线中实现5 kV隔离并保证时序是非常严峻的设计挑战… 带隔离的通信总线广泛用于各个领域,包括工业、仪器仪表、医学、消费类电子、电源、电机驱动和汽车系统。本次研讨会将将介绍在使用长距离工业总线(例如RS-485, RS-232总线等)和短距离总线(例如SPI, I2C,USB总线等)中使用iCoupler®数字隔离技术涉及到的设计提示与技巧。本次研讨会将讨论以高数据传输速率实现高达5 kV隔离电压而不牺牲高速性能的典型案例的设计技巧,并且介绍串行和并行两类总线的隔离方法。因为许多系统还需要提供隔离电源,所以本次研讨会还将介绍为实现集成的隔离电源所提供的技术和解决方案。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

仪表放大器

2007年3月15 北京时间10:00-12:00

仪表放大器可以成为您放大器工具箱中非常宝贵的资源。无论您是在测量一个微小的信号还是设计一个多功能的系统前端,仪表放大器都是您工具箱中值得收藏的有用模块。ADI公司将在本次在线研讨会里与您共同探讨仪表放大器丰富的功能。 首先,我们要介绍由两个或者三个运算放大器构建仪表放大器的基础知识。然后,我们还要考察各种结构的优、缺点和设计考虑。最后,我们还将讨论完全集成的仪表放大器的构成,并且将这种放大器的性能和自己构建的放大器的性能进行比较。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部