content here.
content here.
  • 主页
  • ADI中文在线研讨会精彩回放


ADI 2006年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线技术研讨会 - 紧扣主题的详细研讨讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。


精彩回放已结束的研讨会
技术指南

2006年12月13 北京时间10:00-12:00

射频(RF)系统设计工程师面临一些最严峻的工程挑战:如何在降低系统功耗和成本的同时增加功能和扩大范围,并且提高RF灵敏度和选择性?而且这些都是在噪声加剧并且日趋拥挤的频谱中完成。

本次研讨会将讨论RF信号链设计所涉及到的选择和权衡问题。主要内容包括调制器与解调器、工科医(ISM)频段收发器、混频器与乘法器、对数放大器、检测器和增益模块以及其它RF产品的主要优点和设计问题。还将着重讨论简化RF设计任务并且显著提高系统性能的RF产品和应用技术。ADI公司诚挚邀请广大电子工程技术人员踊跃参加本次在线研讨会,并盼望本次研讨会能够对您有所帮助。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

2006年10月18 北京时间10:00-12:00

“如何使放大器达到稳定?”是运算放大器应用工程师最常提出的问题之一。怎样才能使放大器稳定?如何确定您的电路的稳定程度?ADI公司举办的这次技术研讨会将清楚地解释放大器和控制理论的术语和定义,演示一种观察稳定性简单、有效的方法,并且介绍三种迅速改进放大器和系统稳定性的技术。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

2006年8月31 北京时间10:00-12:00

印制电路板是一种提供元件连结的平台。 不断提高的密度、复杂度和更快的边界速度使得 印制电路板 设计者要面对严峻的挑战 , 必须要从设计周期的开始就要考虑到如何进行 高速印制电路板的布线 , 才能使系统具有 更高的性能和数据吞吐速率 .

本次重要的在线研讨会将从实际应用角度讨论高速模拟信号和混合信号印制电路板 (PCB) 布线问题。这次研讨会将通过一些实例和个人经验介绍和深化基本概念,集中讨论在改进电路性能、缩短设计时间和节省修改时间方面取得最好效果的 PCB 布线问题。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

医用仪器

2006年4月19 北京时间10:00-12:00

当今和未来的医用仪器是一项科学技术的奇迹,它们不但能自动完成很多非常复杂而困难的科学研究计算,而且正在向着精确、可复验和便携式的方向发展。本次在线研讨将深入探讨多种精确测量方法以及精确诊断健康和疾病所需要的关键因素等多种问题进行。另外,还将介绍一些全新的、典型的元器件,以及这些器件在现有的和新的医用仪器中的应用情况,其中典型的应用实例包括:自动外部除颤器(AED)、血细胞分析仪和计数器、静电电子分光计、超声诊断设备等。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数字信号处理器(DSP)

2006年10月25 北京时间10:00-12:00

这次在线研讨会将深入探讨如何在Blackfin处理器上运行复杂操作系统,从而帮助您设计出更高性能的设备。首先,我们将简单介绍Blackfin处理器,讨论Linux具备的优势,以及目前Linux在Blackfin处理器上所实现的功能。然后,我们还将介绍目前ADI公司提供的uClinux BSP(开发板支持包),以及在Blackfin处理器上进行嵌入式Linux开发所需要的主要工具。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

2006年3月28 北京时间10:00-12:00

当前,视频应用已无处不在。具备视频功能的媒体设备已得到越来越广泛的应用,例如:数字媒体广播、手持多媒体播放器、视频电话、图像监控等。那么,设计一款视频设备需要注意哪些关键点?而作为视频设备的大脑 — 视频媒体处理器又应具备哪些重要性能呢?

在本次在线研讨会中,ADI公司将为您解答以上问题。首先,我们简单介绍ADI公司业界领先的Blackfin处理器的基本情况;然后,我们将进一步讲解视频技术的基本知识以及设计时的考虑因素,包括视频压缩、媒体处理框架等;最后,我们与您共同探讨高性能、低成本的Blackfin处理器在不同视频领域的应用,并详细介绍如何应用这种处理器进行视频处理以及快速设计、开发视频设备,所举实例包括监控摄像系统、IP视频电话、手持媒体播放器应用解决方案。

ADI公司推出的Blackfin处理器是目前业界领先的标准16/32位RISC类处理器。它具有DSP、媒体处理、控制处理和网络功能,其二维DMA可极大地减少软件负荷,而动态Cache分配则可以有效地提高视频处理效率。此外,Blackfin处理器中还备有专为视频服务的片内8位视频算术逻辑,因此尤其适合众多不同领域的视频应用。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数据转换器(ADC与DAC)

2006年6月14 北京时间10:00-12:00

高性能模数转换器(ADC)的输入级结构或“前端”是ADC接受被采样信号的关键部分。ADC结构(例如缓冲器和开关电容流水线结构)和所选择的变压器的技术指标等因素都影响优化变压器耦合的前端设计。不好的前端设计会对应用中ADC实现最佳性能起反作用。本次研讨会将为基带和中频应用中的高性能ADC的变压器耦合前端设计提供实用的“公式化”方法,方便你的设计。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

2006年2月28 北京时间10:00-12:00

当今精密模数转换器(ADC)的精度和噪声性能已达到崭新的水平,但是这些优良特性很容易被不正确的使用方法影响从而达不到理想性能。在高速高精度的数模转换器中,一个精确的高电源抑制与低温度漂移的基准电压以及驱动放大器对精密的高速ADC的应用是至关重要的,其基准电压源的精度和放大器的性能直接影响到模数转换器的精度。这次在线研讨会将着重讨论如何选择驱动放大器和基准电压源,它们能使您的精密ADC达到最佳性能。届时还将讨论如何计算总的信号链路误差,包括噪声、直流误差和失调电压漂移。另外, 我们也将向您介绍ADI的在线设计工具,以便您选择和使用ADI的器件。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部