content here.
content here.
  • 主页
  • ADI 2005年中文研讨会精彩回放


ADI 2005年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线技术研讨会 - 紧扣主题的详细研讨讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。


精彩回放已结束的研讨会
放大器与线性器件

2005年12月14日上午10:00~12:00时(北京时间)

仪表放大器是一种高增益,直流耦合放大器,具有差分输入,单端输出,高输入阻抗和高共模抑制比以及低漂移低噪音等特点。仪表放大器是很常用的小巧器件,用于放大淹没在很强的干扰和噪声环境中的微弱信号。仪表放大器不仅在仪器仪表应用中很常见,而且也广泛用于从计算机到汽车的其它各种系统。本次研讨会将着重讨论仪表放大器的基本原理、电路结构和关键技术指标,并且重点介绍典型应用以及工程师在应用仪表放大器(包括单电源应用)时常见问题的解决方案。此外,届时还将简单介绍ADI公司具有代表性的仪表放大器。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

高性能时钟: 解密抖动

2005年10月12日上午10:00~12:00时(北京时间)

现在每个电子设备一般都有多个时钟,所以必须考虑到这些时钟的抖动性能。低抖动和低相位噪声的时钟对数字信号的处理是非常重要的。所谓时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,通常可以用两个或多个时钟周期之间的差值来量度,这个误差是由时钟发生器内部产生的。时钟的抖动将会影响到仪表的精确测量,在无线通信中将会引起更高的误码率和不良的通信质量,时钟的相位噪声也会引起数据误差和降低数据吞吐量。因此,欢迎大家和我们一起探讨亚皮秒抖动的时钟性能。在这次在线研讨会上,我们将详细探讨抖动和相位噪声的关系以及亚皮秒抖动和超低相位噪声的测量方法。这次在线研讨会还将会涵盖高性能时钟IC的应用考虑。ADI公司的新型ADIsimCLK时钟仿真工具的使用也将会在这次研讨会上作详细介绍。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数据转换器(ADC与DAC)

2005年8月12日上午10:00~12:00时(北京时间)

阻抗测量是复杂和困难的信号处理问题,传统上一般采用分立的解决方案。传统的容性传感器信号处理解决方案价格昂贵、难于实现,仅限于精度不高的应用或者需要昂贵的多片电容-电压转换前端来实现。由于信号链的复杂性和有限的尺寸,传统的方法在性能或成本上都受到限制。阻抗数字转换器(IDC)和电容数字转换器(CDC) 的IC技术的革命性新突破为使传感器传递更优异的精确度提供了新的方法。ADI公司推出的高精度电容数字转换器(CDC)和阻抗数字转换器(IDC)把先进的信号处理技术和高集成度结合起来,可以达到通常采用ADC和大量分立元件才能达到的精确度,为设计者提供了精密电容和阻抗测量的单片解决方案。它与现有的复杂、昂贵而精度又低的解决方案相比有更多的优点,精度高,面积小,成本只占传统方案的一小部分。IDC和CDC在各种高性能仪表和检测等领域都有广泛的应用。这次在线研讨会将介绍IDC和CDC应用考虑及其解决方案。

研讨会在线回放    下载演讲资料

2005年3月4日上午10:00~12:00时(北京时间)

当今的直接数字频率合成(DDS)有别于其它频率合成方法,有许多优越性能和特点,例如相对带宽宽,频率转换时间短, 频率分辨率高,输出相位连续,可产生宽带正交信号及其他多种调制信号,可编程和全数字化,控制灵活方便等,并具有极高的性价比.DDS能够直接 产生精密的几百兆赫兹(MHz)的跳频输出.和锁相环(PLL)输出级一起,实际上可以得到几千兆赫兹(MHz)的跳频.DDS所输出的正弦波频率和相 位都是数字可调的,同时由于是数字器件,所以没有因温度漂移或元件老化所引起的误差.因此,DDS广泛应用于通讯,导航,雷达,遥控遥测,电子对抗以及现代化的仪器仪表工业等领域.ADI公司的DDS产品具有高性能和集成了多功能,是市场上极具竞争力的小封装解决方案。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数字隔离开关 (iCoupler®)

2005年6月1日上午10:00~12:00时(北京时间)

传统的信号隔离方法之一是采用光耦合器技术,利用光束来隔离和保护检测电路,并在高压与低压电气环境之间提供一个安全接口。但是,光耦合器使用的光电元件在高温环境下,例如温度超过85℃,会受性能和可靠性下降的影响而不能正常工作。ADI公司的iCoupler技术是一种专利隔离技术,可以取代光耦合器的信号隔离解决方案。iCoupler技术直接在芯片上制造微变压器,它与光耦合器相比具有多种优势。它在125℃高温环境下性能和可靠性并不下降。这些优势还包括在成本,尺寸,性能,功耗和可靠性方面的改进。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部

数字信号处理器(DSP)

2005年5月19日 上午10:00~12:00时(北京时间)

美国模拟器件公司TigerSHARC数字信号处理器是业界唯一的一款定、浮点同时支持的高端32比特嵌入式处理器, 定点信号处理可至64比特,浮点精度可至40比特。它采用静态超标量体系结构,集RISC、VLIW、和DSP三大处理器的特点于一体:既有类RSIC微处理器的简洁指令集、深度流水和快速分支,同时吸纳了超长指令集(VLIW)和单指令多数据(SIMD)的特点,而且秉承了传统DSP的高速数字运算和中断响应。内置双计算单元、上至24Mbit内部存储器、4套每套128比特位宽的内部总线、5Gbyte/s的外部IO能力等特点,能满足当今视频、无线基站、工业控制和医疗成像等对计算密度和实时性需求极高的应用。

研讨会在线回放    下载演讲资料

2005年3月31日上午10:00~12:00时(北京时间)

美国模拟器件公司Blackfin处理器是特别设计的新型嵌入处理器,它采用双重MAC的DSP引擎,把简洁正交的类RSIC微处理器指令集的优点和单指令多数据(SIMD)的多媒体能力组成为一体,是一种单指令集体系结构,有着广泛的用途.它能满足当今嵌入音频,视频,通信和工业应用的计算需求和对功率的约束要求.这种新型处理器提供控制和信号处理的恰当组合,使它们有足够的通用性,以用在许多不同的市场,包括仪表,工厂自动化和网络管理,以及医疗设备,机械设备,视像监视和消费类电子产品. 这种高度集成化的Blackfin处理器,集成了大量工业标准的外设和存储器接口,通过这些工业标准的接口和高性能DSP处理器核的结合,用户可以迅速开发出不需要昂贵外部元件的经济的方案.

研讨会在线回放    下载演讲资料

2005年1月20日上午10:00~12:00时(北京时间)

本次研讨会主要介绍在ADI公司的Blackfin处理器上运行适合嵌入式应用的Express Logic公司的ThreadX®实时操作系统(RTOS)。ThreadX® RTOS 能使软件工程师控制多线程应用,以支持对全系列Blackfin 处理器要求严格的实时控制。ADI公司和Express Logic公司联合开发ThreadX SMP扩展开发工具以为开发商提供一种利用ADSP-BF561 SMP Blackfin体系架构处理能力的方法。

研讨会在线回放    下载演讲资料

返回顶部