content here.
content here.
  • 主页
  • ADI 2003年中文研讨会精彩回放


ADI 2003年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线技术研讨会 - 紧扣主题的详细研讨讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。


精彩回放已结束的研讨会
数据转换器(ADC与DAC)

北京时间2003年10月30日上午10:00-12:00时

这次在线技术研讨的主要内容包括:

  • DAC主要选择准则概述
  • 选择准则与应用的关系
  • DAC选择举例
  • 权衡考虑与优先选择说明

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年9月16日上午10:00-12:00时

这次在线技术研讨的主要内容包括:

  • 各种温度传感器解决方案的优点和缺点
  • 本地(片内)温度测量应用和解决方案
  • 监测热敏二极管进行远地温度测量
  • 高精度温度传感器
  • 集成ADC和DAC的数字温度传感器

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年9月4日上午10:00-12:00时

这次在线技术研讨的主要内容包括:

  • DDS和PLL频率合成器结构概述
  • DDS 与PLL组合产生RF跳频和RF跳相的技术
  • DDS 与PLL组合用于镜像抑制(image reject)
  • DDS 与PLL组合构成的RF频率合成器的噪声和杂散性能期望值
  • 产品性能指标

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年8月5日上午10:00-12:00时

这次在线研讨的主要内容:

  • 一阶ΣΔADC结构的基本概念
  • 过采样、数字滤波、噪声整形、采样抽取和接地输入噪声的作用
  • 单通道和多通道ΣΔADC的通用框图和应用考虑
  • ΣΔADC的产品概况和特点比较

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年7月25日上午10:00-12:00时

这次在线研讨的内容包括:

  • 混合信号系统的分割对成本,产品进入市场的时间,性能以及风险的影响;
  • 几种混合信号接口的优点和缺点:芯片上系统,定制的混合信号ASIC,有分立混合信号IC的数字ASIC,以及有集成混合信号前端解决方案的数字ASIC。
  • 系统结构的智能分割
  • 高性能混合信号前端(MxFE)解决方案的技术支持

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年1月14日上午10:00-12:00时

数字电位器是一种三端器件,实际上是输出值为电阻的一种特殊的数模转换器,可以很容易地把它的输出转换成电压或者电流。因此数字电位器能代替机械式电位计,并广泛地应用在LCD亮度和对比度的调整、激光二极管偏置和调制控制、可编程电源、射频功率放大器的偏置调整、马达速度控制、LCD投影仪高度调整、系统偏置微调、传感器校准、增益和偏置控制、频率调整等通信、工业控制和消费电子领域。这次在线研讨将介绍数字电位器的原理、结构、优点、影响数字电位器性能的因素、设计中的考虑因素及其基本应用。

研讨会在线回放

返回顶部

数字信号处理器(DSP)

北京时间2003年12月18日上午10:00-12:00时

研讨会主要内容: 重点介绍Blackfin内核体系架构的以下主要方面:

  • DSP特性
  • 微控制器能力
  • 动态电源管理
  • 工作方式

另外,还将介绍以下系统级主题:

  • 事件处理
  • 存储方式
  • DMA能力
  • 外设
  • 开发工具和支持

研讨会在线回放    下载演讲资料

北京时间2003年9月11日上午10:00-12:00时

研讨会主要内容:
在本次在线研讨,您将了解到利用一个CROSSCORE开发平台如何能支持ADI公司业界领先的处理器,像Blackfin 和TigerSHARC系列处理器,而不论您使用C语言还是汇编语言进行开发

实际上这一功能强健的系列开发工具从早期设计阶段选择合适的DSP到软件开发和软件部署,都能够为开发工程师提供帮助。由于ADI公司推出这一系列开发工具的主要目标是提供一个高效的开发环境,因而构成产品的先进特性有助于开发工程师缩短开发周期。

研讨会在线回放

北京时间2003年7月24日上午10:00-12:00时

在线研讨内容:

  • TigerSHARC 处理器的体系结构
  • TigerSHARC 处理器的独特优势
  • TigerSHARC 处理器的应用实例
  • ADI公司合作伙伴提供的应用

研讨会在线回放

北京时间2003年6月19日上午10:00-12:00时

在这为时一小时的技术研讨会上,您将能够学到:

  • Blackfin处理器的体系架构
  • Blackfin处理器的独特功能
  • Blackfin处理器的现代应用

研讨会在线回放     下载演讲资料

北京时间2003年3月24日上午10:00-12:00时

在这为时一小时的技术研讨会上,您将能够学到:

  • Blackfin处理器的体系架构
  • Blackfin处理器的独特功能
  • Blackfin处理器的现代应用

研讨会在线回放

返回顶部