content here.
content here.
  • 主页
  • ADI 2002年中文研讨会精彩回放


ADI 2002年中文研讨会精彩回放

2009年  |  2008年  |  2007年  |  2006年  |  2005年  |  2004年  |   2003年  |  2002年

如果您有任何问题,请与我们联络!

ADI公司一直致力于为客户提供有关我们的产品、技术与应用的最新、最详尽的技术信息。

我司与中国电子元器件信息交易网(简称中电网)联合举办一系列在线技术研讨会 - 紧扣主题的详细研讨讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。

为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。


精彩回放已结束的研讨会
数据转换器(ADC与DAC)

北京时间2002年12月19日上午10:00-12:00时

数模转换器(DAC)可以将处理器输出的数字信号转换成模拟信号,从而和模数转换器(ADC)一起构成完整的信号处理过程。因此,和ADC一样,DAC广泛应用于工业控制,电讯和光纤网络,汽车电子,高速数据采集以及精密测量仪表等领域。这次在线研讨将介绍各种数模转换器的基本知识如传递函数,量化等概念,DAC的结构,工作方式,性能特点以及应用范围。此外,ADI公司还将详细介绍影响数模转换器性能的各种因素以及高速DAC的应用考虑。

研讨会在线回放

北京时间2002年11月26日上午10:00-12:00时

数模转换器(DAC)可以将处理器输出的数字信号转换成模拟信号,从而和模数转换器(ADC)一起构成完整的信号处理过程。因此,和ADC一样,DAC广泛应用于工业控制,电讯和光纤网络,汽车电子,高速数据采集以及精密测量仪表等领域。这次在线研讨将介绍各种数模转换器的基本知识如传递函数,量化等概念,DAC的结构,工作方式,性能特点以及应用范围。此外,ADI公司还将详细介绍影响数模转换器性能的各种因素以及高速DAC的应用考虑。

研讨会在线回放

北京时间2002年1月29日上午10:00-12:00时

数字转换技术领域的领导者-

ADI公司,在微转换器芯片领域又获突破性进展。这种精密的数据采集系统级芯片(SOC),把微控制器(MCU)8051/8052,高精度数模/模数转换器(DAC/ADC),闪存(FLASH),随机内存(RAM)以及内部通信功能等都集成在单一芯片上,广泛应用在工业控制,仪器仪表以及通信等领域,特别是手提电脑,仪表和数据监视器等产品中。它有以下的优点:

一.   高性能、高精度的数据转换。
二.   智能型产品,容易编程,可以在现场改变程序,做到一片多用。
三.   具有故障报警功能和远程报修功能。
四.   具有内置自校准功能,可对传感器的老化进行修正,使用方便,即插即用。
五.   处理体积小,可以直接安装在传感器,变换器或电缆连接器中,进一步降低成本。
六.   采用ADI公司专利闪存技术,进一步降低功耗,适合于省电的便携式设备。
七.   具有8051微控制器内核,方便用户使用。

返回顶部

放大器与线性器件

北京时间2002年5月16日上午10:00-12:00时

这是ADI公司放大器在线研讨内容的第二部分,主要介绍ADI公司放大器的技术特性。

ADI公司放大器销量在世界上是首屈一指的。ADI公司有各种类型的放大器如高速度放大器,高精度放大器,RF/IF放大器,宽带放大器,差分放大器,仪表放大器,对数放大器和比较器等,广泛应用在工业控制,仪器仪表,家用电器,传感器以及有线通信,无线通信,网络通信等领域。采用ADI公司的放大器,可以开发出新一代新潮流产品,可靠性更高,可以使产品具有最好的性能。这次在线研讨将介绍各种新型放大器的结构和性能。

北京时间2002年3月14日上午10:00-12:00时

这是ADI公司放大器在线研讨内容的第一部分,主要介绍ADI公司放大器的技术特性。

实ADI公司放大器销量在世界上首屈一指。ADI公司有丰富的放大器类型,如高速度放大器,高精度放大器,RF放大器,宽带放大器和仪器放大器等,广泛应用在工业控制,仪器仪表,家用电器,通信,手机等领域。采用ADI公司放大器有助于开发出新一代潮流产品,提高可靠性,提升产品性能。

返回顶部