content here.
content here.
  • 主页
  • ADI中文在线研讨会

ADI中文在线研讨会


    ADI公司举办一系列在线研讨会 - 紧扣主题的详细研讨会讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的最合理的解决方案。为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨会。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。
  • 研讨会预告
  • 近期研讨会
  • 往年研讨会资料下载


近期研讨会
  • 仪表放大器:如何构建、何时构建
    无论测量微小信号,还是设计多功能系统前端,仪表放大器都是您工具包中的有用模块。本次研讨会将介绍利用两个或三个运算放大器构建仪表放大器的基本知识,并说明各种架构的利弊和设计考虑因素。我们还将讨论完全集成式仪表放大器有何优点,以及与自己构建相比,其性能有何特点。 下载演讲资料
  • 高性能浮点处理器SHARC在测量测试市场中的应用优势
    无论测量微小信号,还是设计多功能系统前端,仪表放大器都是您工具包中的有用模块。本次研讨会将介绍利用两个或三个运算放大器构建仪表放大器的基本知识,并说明各种架构的利弊和设计考虑因素。我们还将讨论完全集成式仪表放大器有何优点,以及与自己构建相比,其性能有何特点。 下载演讲资料
  • 现场可编程门阵列(FPGA)的供电——了解基础知识
    现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,最初几乎仅用于高性能系统设计的原型制作。量产时,FPGA则会被ASIC或高速IC所取代。近来,FPGA的性能大幅提高,成本显著降低,使之也适用于生产设计。不过,高性能FPGA本身的供电设计仍是一大挑战。FPGA的功耗取决于设计资源运用、切换速率、工作时钟频率、I/O使用以及其它许多因素。此外,电源噪声和纹波是决定FPGA性能的关键因素,会影响信号完整度以及实现可靠、可重复系统设计的能力。
    在本次网络研讨会中,ADI电源管理应用专家将考察FPGA电源设计的考虑因素,包括功耗计算、去耦、接地和散热,并概要说明现有的电源方案,同时,还会提供一个采用现成ADI开关稳压器解决方案的FPGA电源应用实例。 下载演讲资料
  • 了解数据转换器错误及参数
    数据转换器是如何出错的?让我细细道来。抱歉,我这里引用了伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁所著的著名的十四行爱情诗语气开头,因为我认为使用模数转换器和数模转换器也像爱与恨的关系一样。大多数的混合信号系统设计师都会遇到在他们的系统中出现错误的情况,这常常让他们很烦恼,通常这些错误的出现与数据转换器的不当选型或者不当应用有关。如果很好的理解转换器的错误来源和参数,可以让您对转换器的应用有很愉快的体验。
    在这个网络研讨会中,ADI系统应用专家Chris Hyde将快速地向您介绍数据转换器中最常见的错误来源,以及如何理解数据手册上的参数。您将了解到对于目标应用来说,哪些是重要的,哪些是不重要的,如何针对设计任务选择正确的转换器。 下载演讲资料
  • 了解和优化采样数据系统(第二部分)
    模拟到数字(或者从数字到模拟)数据转换在众多形式的电子系统中都是一个重要组成部分,但是数据采样的技术会引起很多设计问题和思考。这个在线研讨会系列的第一部分将探讨数据采样的基本原理以及量化、欠采样和过采样、过程增益、抗混叠滤波以及其它更多问题带来的影响。
    第二部分将详细探讨主流的数据转换器架构并帮助听众了解采样、量化、数字化发生过程,更重要的是,了解在既定应用中这会如何影响转换器的正确选型。本次研讨会还将讨论影响线性度、失真和噪声的采样异常的来源及如何管理这些异常,同时介绍很多经过验证的、行之有效的数据转换器应用建议和技巧,以确保实现最优的系统设计。 下载演讲资料
  • 了解和优化采样数据系统(第一部分)
    我们理所当然地认为在我们的信号链设计中要实现最佳的结果需要十分了解如何与传感器接口以及如何处理元件噪声、寄生、热漂移等问题,但有时我们忽略的恰恰是从模拟到数字(或者从数字到模拟)数据转换本身引起的很多错误。量化噪声、镜像信号、伪影及失真只是众多必须认真考虑的与转换相关的异常问题中的一部分。滤波器、PCB 接地及支持转换器的元器件如时钟、电压基准和电源,也会直接影响性能。在这个由两部分组成的在线研讨会系列中,我们将深入探讨数据采样及很多与之相关的特定设计问题,更重要的是,我们将阐述如何解决这些问题以优化您的设计。您将获得对量化误差和噪声、混叠、欠采样和过采样、抖动、高频振动、摆动及偏斜以及其它更多问题的深刻理解。请不要错过如此精采且具有启发意义的研讨会系列。 下载演讲资料
  • 在高速模数转换器应用中采用开关稳压器进行设计
    在如今的设计环境下,人们正在极力推动降低系统功耗和设计更环保的系统。本次在线研讨会将聚焦系统设计的一个重要方面,即高速模数转换器的电源,并建议使用功效更高的开关稳压器来替代传统的LDO稳压器电源。 下载演讲资料
  • 采用惯性传感器检测5种截然不同的运动
    您是否已注意到,自从任天堂的Wii?和苹果的iPhone?日渐流行,用户几乎对每种嵌入式应用的期望值都急剧提高?这些创新玩意的特别之处就在于它们能够通过使用MEMS惯性传感器将物理运动转换成数字空间效果。 下载演讲资料
  • 心电图解析:各种设计挑战及其解决方案的基本研究
    当今社会,老龄化的现象和对健康的关注已在推动对心脏测量需求的增长。 从病人诊断监护仪到在药房出售的手持消费类心电图(ECG)设备,ECG正被越来越多以各种形式提供给人们。 敬请参加本次研讨会,和我们的技术专家一起研究和探索ECG信号链,对其各个相关部分进行技术讨论。 信号链上每个模块的基本设计要求和设计考虑都将被涉及,并且专家会分享解决诸如ESD、RFI、饱和放大器、 传感器接口及隔离等挑战的诀窍和技巧。 下载演讲资料
  • 设计可编程序逻辑控制器4-20mA及电压I/O模块:技术与解决方案
    此在线研讨会将探讨如何应对与工业控制应用中所用的模拟I/O模块设计与实现相关的需求与挑战,特别着重讨论PLC(可编程逻辑控制器)模块。还将介绍一些设计和应用的诀窍及技巧,并讨论ADI公司的解决方案实例。 下载演讲资料
  • 全面理解和高效应用数字电位计
    校正错误、调整电平和偏置、设置比较点以及调整滤器或振荡器等都是电位计诸多应用中几个具体例子。用可编程数字电位计取代手动操作的电位计可以提高调整精密度和准确度,使系统功能更加容易并以更低的成本得到实现,同时减少用户错误。这一切使您的客户的生产率得到提高,同时降低产品成本和提高性能。 下载演讲资料
  • 简化并加速有源滤波器设计
    系统设计的成功与否取决于能否在信号路径中进行适当的信号调理。理解并实现正确的滤波,以获得滚降、带通平坦度及稳定性等特性的最佳折衷是非常重要的。在本次在线研讨会中,我们的模拟专家将分析低通与高通有源滤波器的设计过程,讨论滤波器原理与架构,并介绍有助于简化和加速设计过程的设计工具和新款有源滤波器评估板。 下载演讲资料
  • 新型改进的高速印制电路板(PCB)布线实践指南
    新型改进的高速印制电路板(PCB)布线实践指南研讨会将涵盖高速PCB设计的输入与输出,以及简单的实践方法。研讨会中介绍了各种关于布线的有用信息。其中的技巧、秘诀与技术可以很容易的应用于设计中,并有助于改进电路与系统的整体性能。对于高速PCB设计新手来说,这个网络研讨会必定会使他们获益匪浅。 下载演讲资料

返回顶部