RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,为您架设一站式RF信号源解决方案:
> 提供从数字到RF器件的最齐全产品组合,如锁相环(PLL)、混频器、功率检波器、ADC、DAC、放大器
和数字信号处理器等。
> 丰富的RF设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPLL™、ADIsimRF™、ADIsimSRD™、
ADIsimCLK™)、ADI中文技术论坛中的RF社区、完全填充的评估板等。
> ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
> 片内集成可以优化信号链性能,缩小电路板空间,降低BOM成本和功耗;
> Circuits from the Lab™实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助
并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。基于网络的设计工具可以优化定制设计的性能。
> 想要了解ADI灵活全面的RF信号源解决方案及主要产品简介,点击获取完整版PDF |