基于ADDI9020和ICX692AQA的视频监控摄像机的前端方案

        在当今的监控摄像机领域中,如果用到CCD来做图像传感器,则需要专用的驱动芯片来驱动CCD,以及模拟前端AFE(Analog Front End)电路来调理CCD的输出信号。

ADDI9020*是一款高集成度CCD信号处理器。
• 完整的模拟前端电路,包括:
  黑电平钳位、可变增益CDS以及1个12bit的ADC
• 可编程时序发生器可以提供所有必须的CCD时钟:
  RG, H时钟(5个)、V时钟(12个)、传感器门限脉冲、
  基底时钟以及基底偏置控制
• 60MHz的模数转换器
• 7个GPIO通用端口,用于系统功能

*ADDI9020完整数据手册必须是与ADI签订NDA文件后方可获得。请联系当地ADI授权的代理商或者发送电子邮件至 china.support@analog.com


        本参考设计是针对ADDI9020以及SONY公司新推出的CCD图像传感器ICX692AQA,提供的一套完整的模拟前端解决方案。该方案最高可以支持到1280(H) x 720(V) @30Frame/s的视频格式。

        如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。


 
ADDI9020和ICX692AQA电路板实物图
详细资料及软件下载
完整资料包含以下内容:
1. 完整版用户手册
2. ADDI9020驱动ICX692AQA的参数配置文件
3. 模拟前端原理图以及PCB文件
 
 
硬件设计介绍   软件概览
 
•  模拟前端方案由独立的ICX692AQA传感器板与ADDI9020评估板组成
•  通过FPGA主平台与PC完成通讯
•  并通过AD9889B评估板完成720p HDMI输出
  •  实现全自动的编程功能
•  通过USB与FPGA主板相连接
•  实现单步和多步的对模拟前端系统控制
•  实现图像采集以及简单的图像调节功能
•  灵活的配置选项,支持保存和加载配置文件

*该软件只基于ADI开发的FPGA主平台使用,如有进一步问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话4006-100-006或,发送电子邮件至 china.support@analog.com
     
 
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
其他资源
•   ADI公司最新新闻
•   ADI中文技术论坛
•   访问ADI官方新浪微博


* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭