基于AD5933的复阻抗测量仪

        目前,复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析,通常采用离散傅里叶变换(DFT),DFT结果在对应频率返回响应信号的模值和相位,再通过计算进而得到被测复阻抗的模值和相位信息。

复阻抗测试设备一般需要解决以下一些问题:
1. 测量的安全性,由于测试设备所处的系统环境多样、且不确定,所以需要考虑在测试设备与主机之间加入隔离器件。
2. 从灵活性角度来讲,由于目前阻抗分析的应用各不相同,所使用的激励信号的模值和频率,阻抗的测量范围都有特定的测试范围要求。
3. 考虑到被测阻抗网络可能较为复杂,不能简单用阻性模型分析,而需要对测量信号的模值和相位同时精确分析,所以对系统精度要求较高。
4. 如果需要便携式的应用,则低功耗和小体积的设计也是尤为重要的设计因素。
ADI推出的基于AD5933的复阻抗测量仪即可解决上述的问题。

AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案:
• 内部DDS产生激励电压信号
• 用户可以调节激励频信号的率和幅度
• 内部12位ADC对响应信号进行采样
• 内部集成DSP在对应频点进行DFT

        另外,ADI提供的复阻抗测量仪,为配合硬件系统测量和演示,提供了一个专门用于测量演示的阻抗分析软件,具有人性化的图形用户界面,以便用户准确而快捷地分析观察被测阻抗的变化。

如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。


 
实物图
软件界面
  • 阻抗幅度分析
  • RMS电流测量
  • 测量模式配置灵活
  • 阻抗变化波形显示
  • 详细资料及软件下载
    完整资料包含以下内容:
    1. 完整版用户手册
    2. 阻抗分析系统软件
    3. MCU固件文件
    4. 硬件原理图及PCB板图及geber文件
     
    其他相关工具
    ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器
     
    系统框图   原理框图
     

    •  阻抗测量系统由USB接口供电
    •  系统采用隔离电源和USB隔离器
    •  测量阻抗范围1K Ω ~10M Ω
    •  低频激励可达10Hz
     
    •  内部DDS产生激励电压信号
    •  用户可以调节激励信号的频率和幅度
    •  也可以单频点测量
    •  内部ADC对响应信号进行采样
    •  在对应频点进行DFT
    •  手动校准
    •  内部集成DSP的单片解决方案
            •  输出每个频点的DFT实部和虚部数据
            •  简单的片外数据处理即可计算出阻抗的幅度和相位
         
     
    ADI参考设计
    更多参考设计
    访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
    其他资源
    •   AD5933 产品详情
    •   ADI公司最新新闻
    •   ADI中文技术论坛
    •   访问ADI官方新浪微博


    * 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。
    沪ICP备09046653号
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭