content here.
content here.

非常见问题...

非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志

我们应该如何处理未使用的运算放大器?
(听起来像那句歌词“我们如何处理那个醉酒的水手”?)

问题:在将运算放大器作为比较器使用的那期RAQ中,您提到可将四运算放大器芯片中未用到的一路用作比较器。但当您有一路空闲的运算放大器,但又不需要比较器时,应该如何处理呢?

What shall we do with an unused op-amp?

回答: 这是一个看似简单但却难以回答的问题。如果运算放大器过驱动,输出级将会饱和到其中的一个电源轨,而且将消耗过多的电能。在未用运算放大器的许多常见配置中,都会导致过驱动。

如果所有端都空置,则存在着一定风险,杂散静电电场会引起输入超出电源轨,这可能会导致闭锁,甚至损坏整个芯片。即使没有发生闭锁,直流电场也可能引起放大器饱和,并造成功率浪费。另外,放大器可能会放大交流电场,而且如果存在过驱动的话,它本身的电源电流将受到大幅度的调制,并在片上其它放大器中引起串扰。

一些用户把一个输入连接到正电源,另一个输入连接到负电源,这同样会使输入饱和并浪费功率,也可能超过差分输入额定值并损坏器件。即使器件没有损坏,在这些条件下,一些输入级会汲取几十毫安的电流,以致被浪费的功率甚至会更多。

而将两个输入都接地,或把它们短接到某个其它电位,也会引起输出级饱和,这是由于运算放大器的失调电压绝不会完全为零;把它们短接在一起而进行偏置,同样存在上面提到的闭锁风险。

我们应该做的是,将这个器件连接成跟随器的形式(输出接到反相输入),并将同相输入连接到电源轨之间的某个电位。对于双电源系统,地是理想的选择,但在单电源系统中连接到正或负电源,如果失调电压的极性错误,将引起饱和并导致功率浪费。由于运算放大器输入引起的负载很小,“电源轨之间的某个电位”可以是电路中任何电位合适的点。请参见链接文章中的图表。

或者您也可以将它用作缓冲放大器,把它加在系统某个并不是很需要的地方,但如果加上的话可能会稍好一些。

下载本期文章(pdf, 1,498,000 bytes) 返回顶部

特约作者詹姆士•布莱恩特(James Bryant)自1982年起任ADI公司欧洲区应用经理。他拥有利兹大学物理学和哲学学位,并且是注册工程师(C.Eng.)、欧洲工程师(Eur.Eng.)、英国电机工程师协会(MIEE)会员和对外广播新闻处(FBIS)会员。除钟情于工程技术之外,詹姆士还是一位业余无线电爱好者,他的呼叫代号为G4CLF。 James Bryant


了解更多信息:
Unused Op-Amps
MT-036 (pdf, 653 kB)
MT-069 (pdf, 68 kB)
比较器与运算放大器——或许它们素未谋面
将运算放大器用作比较器 (ppt, 1,638,400 bytes)
放大器与比较器
参数搜索——运算放大器
运算放大器的噪声也可以震耳欲聋
运算放大器噪声
运算放大器——推荐阅读

本文描述的许多噪声耦合机制都适用于交流噪声耦合
DC/DC开关电源的降噪

产品链接:
ADG465:单通道保护器,采用SOT-23 /µ SOIC封装
ADG467:八通道保护器,采用SOIC封装

《模拟对话》杂志:
保护断电放大器
放大器输入保护…朋友或敌人?
ESD二极管兼作温度传感器

新闻稿
ADI推出用于工业过程控制的带过压保护的运算放大器

在线研讨会/培训/指南:
运算放大器——研讨会和在线研讨会

Analog is everywhere

有用的ADI链接:
解决方案通报库
ADI技术书库
订阅ADI电子快讯

ADI网站主页


返回首页