"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。
单电源放大器-听起来很简单…果真如此吗?
问题:利用单电源驱动轨对轨运算放大器听起来像是一个制胜组合,但是,在使用这样的放大器时会遇到什么障碍么?
|
|
回答: 单电源和轨对轨输出是很优秀的组合,但少数参数仍需要重新调整。这个问题没有明确说明您提到的是单电源放大器(一类特殊的放大器)还是利用单电源驱动传统运算放大器;因此,对这两种情况,我们都将进行讨论。
根据定义,真正的“单电源”运算放大器采用一个电源供电,放大器的输入共模电压范围包括负电源轨。值得注意的是,即使放大器的输入可以达到负轨或比负轨还低,但这并不表示放大器的输出也能够这样。当我们讨论轨对轨输出时,将更详细地进行说明。
任何放大器都可以采用单电源供电。运算放大器没有接地引脚,采用双极性电源供电与采用单电源供电是一样的。不过,在这种配置中运行放大器时需要额外的偏置电路。因此,放大器的性能可能会在以下方面受到些许影响:较低的带宽、较低的电源抑制(PSR),以及较高的噪声。
“轨对轨输出”这个术语实际上不太准确。虽然放大器输出可以接近电源轨,但却决不会达到电源轨。在双极性放大器中,轨对轨输出级通常是共发射极;因此,输出与电源轨之间的最小差距是晶体管饱和压降Vcesat。Vcesat的值取决于放大器提供的负载电流。对低电流来说,输出与电源轨的差距可能为数十毫伏。对较高的电流来说,Vcesat可能接近0.5V或更高。目前,某些新型放大器能够利用片上电荷泵补偿Vcesat压降,使输出摆幅尽可能接近电源轨。
利用示波器进行测量时,接近电源轨的放大器输出摆幅可能显得没有问题,但网络分析仪能够揭示出不同的结果。随着输出摆幅更靠近电源轨,输出晶体管将不再工作在线性区,从而导致失真。失真可能发生在距离电源轨数百毫伏的地方。因此,如果可能,应当尽量为电源轨设计一些额外的裕量,这将有助于改善放大器的失真性能。
| 下载本期文章 (pdf, 1,513,472 bytes) | 返回顶部 |
| 特约作者John Ardizzoni是ADI公司高速放大器部的应用工程师。John加入ADI公司已经五年,他于1988年毕业于美国梅里麦克学院并取得电子工程学学士学位(BSEE),具有27年的电子行业工作经验。 |
|
技术文章:
高速轨对轨运算放大器简化低压高速系统中的设计约束 (pdf, 234,127字节)
设计助手/工具:
Multisim SPICE程序下载
产品链接:
AD8061: 低成本, 300 MHz轨对轨放大器(单通道)
AD8027: 低失真, 高速轨对轨输入/输出放大器
AD8029: 低功耗、高速轨对轨输入/输出运算放大器
AD8031: 2.7 V, 800 μA, 80 MHz 轨对轨输入/输出单通道放大器
《模拟对话》杂志:
避免单电源应用中运算放大器的不稳定问题
高速印制电路板布线实践指南
新闻稿:
ADI公司高性能放大器为高保真多媒体应用提供更锐利、更逼真的图像
在线研讨会/培训/指南:
实用模拟设计技术第一部分:单电源放大器
有用的ADI链接:
解决方案通报
ADI技术书店
注册申请ADI电子快讯