ZOLL Medical 掌上型CPR设备利用ADI公司的iMEMs® 运动检测技术帮助救援人员救助心脏骤停患者


PocketCPR® 能向急救人员提供实时指示和声音/视觉反馈

统计数据发人深省。发生心脏骤停的患者只有几分钟的存活时间,除非及时施行高质量的心脏复苏术(CPR)。依据美国心脏协会的统计,超过95%的心脏骤停患者在到达医院之前已经死亡。

Pocket CPR Silo

ZOLL Medical Corporation 开发的PocketCPR设备可帮助救援人员实施高质量的CPR胸外按压。PocketCPR设备采用ADI公司的iMEMS (集成微机电系统)技术,在救援人员对心脏骤停者进行徒手CPR的同时,向其提供实时分步式指导并根据具体救援表现给予反馈。

救生响应时间仅有几分钟
心脏骤停指突发和不可预料的心脏功能停止,是一种急性病症,要求救援人员立即施救。根据美国心脏协会的指导原则,必须在心脏骤停发生后的4到6分钟内正确执行CPR;否则每过去1分钟,患者的死亡率就会增加10%。而更加危险的是,面对这一紧急情况的第一反应者往往是未经训练的家人或旁观者。旁观者常常是没有接受过专门训练的人,不愿意或缺乏信心去施行紧急CPR,这是治疗心脏骤停的最大难题之一。

PocketCPR通过声音和视觉提示指导救援人员执行使心脏骤停者复苏所需的关键救援步骤,例如检查患者反应和求助等,然后会针对按压的深度和速率提供实时反馈。所有步骤均依照美国心脏协会建议的指导原则执行。

iMEMS 惯性传感器支持实时CPR按压监控
借助ADI公司的± 2 g iMEMS加速度计 ADXL322 ,ZOLL Medical的实时CPR监控设备得以对胸外按压活动进行精密检测和运动监控。根据AHA和国际复苏联合会(ILCOR)的指导原则,胸外按压的建议深度为1.5英寸到2英寸(3.8 cm到5.1 cm)。ADXL322 iMEMS 加速度计实时、精确地测量CPR期间每次胸外按压的深度,另外还有一个节拍器会提醒救援人员维持每分钟100次的推荐心率。救援人员按压压力的微妙变化会导致不同的胸部运动量,而ADXL322加速度计的运动检测功能能够准确测定这种变化。如果按压压力不足以促使血液有效流动,PocketCPR将发出声音和视觉提示,要求CPR施行者加大力量,使血液能在全身有效流动。当压力适当,使胸部产生至少1.5英寸的运动量时,设备会发出表示“按压良好”的声音,同时会伴有相应的LED视觉提示。4个LED亮起表示“按压良好”,1个LED亮起表示运动量少于医学推荐值1.5英寸。PocketCPR的声音和视觉强化功能旨在给予救援人员必要的信心和支持以应对这一急迫的挑战。

小尺寸、低功耗设计
ADXL322是一款完整的双轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。它采用小尺寸薄型封装(4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP),60 Hz时分辨率为2 mg,针对要求高分辨率、省电、可手持的关键即时医疗设备进行了优化。在PocketCPR设备中,ADXL322执行至关重要的传感器功能,测量每次按压期间胸壁运动的深度和速率。PocketCPR采用电池供电,一次可连续工作12小时;ADXL322加速度计非常适合这一工作特点,在2.4 V电源下其功耗仅340 µA。ADXL322是一款多功能加速度计,既能测量动态加速度(振动),也能测量静态加速度(重力),适合各种不同的应用。

ADXL322加速度计的功能进一步拓展了各种应用的深度和广度,其小尺寸、低功耗和高分辨率的特点使许多便携式设备得以采用高性能和全功能设计。随着ADI公司的iMEMS多轴惯性传感器件在灵敏度、功耗和尺寸方面的持续改进,系统设计人员将能在下一代设计中实现新型功能,包括数据录入、菜单和显示器控制、电源管理、态势感知和导航等。

PocketCPR不仅能够可靠地协助救援人员处理实际发生的心脏骤停事件,而且也能用作培训工具,帮助CPR受训人员在教室环境中获得一手的实践经验。ADI公司 iMEMS 技术与ZOLL Medical先进设计的完美结合,确保训练有素和未经训练的CPR操作人员都能获得必要的指导和信心,以在第一时间成功挽救生命。

iMEMS 是ADI公司的注册商标。PocketCPR是ZOLL Medical Corporation的注册商标。

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭