普通常见问题解答
答案:对于有些表贴封装的芯片,有可能没有象双列直插封装一样标明引脚1的位置。这时候,可以通过下面的简单方法可以找到引脚1的位置。 第一步:把器件摆放到如图的位置:
第二步:找到封装斜角为45度的一侧(相对另外一侧,坡度比较缓),如图红框所示:
第三步:这一侧最上面的引脚为引脚1
问题:我正在设计原理图和PCB,ADI是否提供器件的原理图和封装库呢? 答案:ADI在网站上提供很多产品的库文件。在ADI主页上,搜索芯片型号,进入该型号的页面,如下所示,点击“symbols and Footprints”就可以下载库文件了。
问题:我买的芯片的表面上没有器件型号,怎么判断这个芯片是哪个型号? 答案:有一些非常小封装的芯片,不可能在上面打上完整的芯片型号,通常用一些代号表示。如果想查找这些代号所代表的具体型号,您可以在ADI的“Analog Devices Designers’ Reference Manual”光盘中的”Parametric Search”目录下的”Tiny Part Number Cross Reference” 查找,这个文档可以用来查询这些信息。如果您没有这张光盘,请拨打800-810-1742索取。
答案:湿敏度等级可以在ADI网站上查询。在ADI网站主页上搜索你需要的型号,进入该产品的页面后找到“Price, Packaging, and Availability”,然后点击“Material Declaration”就可以得到该数据。
问题:在你们网站上,发现同一型号的产品,后缀有很多种,它们都是什么意思? 答案:同一个产品可以有很多不同的产品编号。这些编号的后缀体现了它们的差别,举例来讲。AD8221是一颗仪表放大器,你在它的网页上会看到非常多的型号编号,如下所示
这里简单总结一下后缀的意义,注意这只是针对通常情况,对于不同器件,请仔细阅读数据手册了解具体后缀代表的意义。 A/B,代表AD8221产品的级别。通常A级的性能最低,B级的性能会更高,如果有C,D…级,性能会越来越高。具体性能的差别,请见数据手册。 R/RM,代表不同的封装或工作温度。具体数据请见数据手册。 Z,代表是无铅封装的。没有Z的编号是含铅的。 REEL/REEL7,代表芯片的外包装。对于卷装的,REEL和REEL7会包含不同个数的芯片。 答案:器件仿真模型可以从ADI网站上下载,下载链接是http://www.analog.com/zh/design-center/index.html 答案:建议通过ADI授权的代理商进行购买,这些代理商的联系方式的链接是: 答案:ADI的官方网站上有提供产品的数据手册和评估板原理图,如需更详细的资料,例如视频类产品的相关资料,可访问ftp.analog.com。 另外也可以访问CAST的中文页面,可下载部分产品的例程代码。 答案:ADI主页上提供了快速查找军用等级产品的链接。如下图所示, 在主页的底部的A~Z的索引中点击Military grader part, 可以查看到所有能提供满足军用标准的产品。其他未在此显示的产品无法提供。
答案:ADI的某些产品可以提供Die, 请确认所需型号后,在网站上搜索到此型号,然后查看此型号页面中的Package/Price 信息表格,在封装一栏中,如果标注是Chips or Die, 则表示这种产品可以提供。 答案:您可以在ADI的网站上获得这个信息。请确认所需型号后,在网站上搜索到此型号,然后查看此型号页面的price, package and availability 信息表格里的第二列status, 在此列里可能会有如下状态显示: Prodn: 此型号的产品处于正在生产的状态,可以购买和索取样片。 Obs: 此型号的产品已经停产了,不再进行任何的购买和样片索取。 Pre-release: 此型号的产品还未进行批量生产,只能进行样片索取。 Last time buy: 此型号的产品已经制定了停产的日期,只要在这个时间之前都可以购买和索取样片。 请参考下图:
答案:目前在中国无法从网站上购买产品,您可以从我们的授权代理商那里购买。可以参考如下链接: http://www.analog.com/salesdir/continent.asp 答案:我们只能保证从我们的授权代理商处购买的产品是正品,若从其它途径购买的,我们无法对其真伪进行鉴定。 问题:我使用的声卡是ADI公司的产品,从哪里可以下载到它的驱动? 答案:您可以从您的电脑生产商或者主板制造商那里索取。 答案:ADC 在相应的精度上,输出速率大于规定的最大值时,这样的ADC在中国是禁运的,参考如下:
答案:进入到ADI的主页,然后按照如下顺序点击,即可找到相关的FIT的参数: 在网页的右上角点击”Quality and Reliability”→ “Reliability data”→ ”wafer fabrication data ”
问题:在产品主页上的Pricing, Packaging & Availability表格里的ROHS compliance 一栏里的Y, N, E分别代表什么意思? 答案:如下图所示:
其中Y, N, E分别代表如下意思: Y:代表的是Yes,此型号的产品是无铅的且符合ROHS标准。 N:代表的是No,此型号的产品是含铅的且不符合ROHS标准。 E:代表的是Exemption,此型号的产品是含有微量的铅但符合ROHS标准。 答案:在ADI主页的左上角,点击”Parametric searches” 就可以对运放、ADC、DAC等产品进行有针对性的选型。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||