Webcasts from Analog Devices


采用惯性传感器检测5种截然不同的运动

查看在线研讨会
(No registration required)
在本次网络研讨会中,我们将分析MEMS运动传感技术及其应用和设计考虑,并将讨论ADI公司的iMEMS加速计和陀螺仪产品。

您是否已注意到,自从任天堂的Wii®和苹果的iPhone®日渐流行,用户几乎对每种嵌入式应用的期望值都急剧提高?这些创新玩意的特别之处就在于它们能够通过使用MEMS惯性传感器将物理运动转换成数字空间效果。对检测和处理移动、倾斜、旋转、摆动和震动的需求已渗透到许多行业和市场。活动监测、对电源管理的状况感知或者控制用户界面的数据输入,在越来越多的MEMS运动传感应用中,这只不过是少数几个例子。在本次网络研讨会中,我们将分析MEMS运动传感技术及其应用和设计考虑,并将讨论ADI公司的iMEMS加速计和陀螺仪产品。

下载演讲资料

Wayne Meyer
Presenter: Wayne Meyer
市场部经理,MEMS产品部
Analog Devices

Wayne Meyer是ADI公司MEMS产品部市场经理。他已拥有差不多20年的经验在半导体行业为ADI以及Motorola (Freescale) Semiconductor.做Blackfin处理器产品市场营销。Meyer先生持有在Dallas, TX 的Southern Methodist University的电子工程学士学位的和在Austin, TX的St. Edward’s University的MBA学位。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭