单芯片AD5933/4提供完整的传感器激励和测量解决方案
作者:John Ardizzoni 引言 这类复阻抗传感器的典型例子就是接近传感器——用于检测一个运动物体的相对距离;另外,容性传感器或感性传感器——在医用设备中用于测量血流或者分析血压或血质。 为了用这些“复阻抗传感器”实现测量,必须提供一种交流(AC)激励频率源在传感器的频率范围内进行扫描。本文试图说明如何采用单芯片数字波形发生器轻松实现这种高达10 MHz的频率扫描。还介绍了一种带集成激励、响应和数字信号处理器(DSP)功能完整的单芯片传感器解决方案,它适合要求高达近50 kHz激励频率的应用。 传感器:工作原理 通过传感器的激励频率信号会根据传感器的L或C瞬时值表现出相应的幅度、频率或者相位的改变。例如,超声波液流计会表现出相位偏移,而接近传感器会引起幅度改变。
跟踪这种变化阻抗的最常用方法就是监视电路的谐振频率。谐振频率就是电容值等于电感值所在的频率点。这也是频率曲线上最大阻抗值对应的频率点。例如,考虑如图2所示的接近传感器情况。在正常情况下,例如在静态条件下,传感器的L,R和C都具有一个唯一值,在谐振频率Fo处具有最大阻抗值。当一个运动物体接近传感器时,那么传感器的L和C值就会改变,并且产生一个新的谐振频率。通过监测谐振频率的变化(从而导致阻抗的变化),就有可能推测出运动物体相对传感器的移动距离。
计算谐振频率 AD5930具有许多优点:输出频率的分辨率为28 bit,所以用户能以小于0.1 Hz的控制精度输出频率。其输出频率范围为0~10 MHz,从而对选择传感器具有很大的灵活性。例如,有些传感器的频率范围很窄,但是要求在此频率范围内具有很高的分辨率。还有些传感器可能需要很宽的调频范围,但是分辨率要求较低。 采用这种方法很容易计算出传感器的谐振频率。 系统框图
完整的集成传感器解决方案 解决上述低频率传感器分析问题的解决方案是AD5933/4器件,它将上述主要处理模块都集成到一颗芯片中。该芯片的内核包括3个主要单元:用于提供频率扫描的直接数字频率合成器(DDS)波形发生器; 用于测量传感器的响应的12 bit、1 MSPS ADC;以及最后能够对ADC测量数据进行1024点离散傅立叶变换(DFT)运算的DSP引擎。 DFT运算结果提供一个实部(R)和一个虚部(I)数据,从而可以方便地计算出阻抗。采用下面的公式很容易计算出阻抗的幅度和相位:
为了确定实际的实数阻抗值Z(ω),通常需要进行频率扫描。可以计算出每个频率点的阻抗,从而可以得出一条频率与幅度的关系曲线。这样就很容易测量出100 Ω~20 MΩ范围内的阻抗。该系统允许用户设置一个2 V峰峰值(PK-PK)的正弦信号作为外部负载的激励频率源。输出范围还可以设置为1V,500 mV和200 mV。频率分辨率可以达到27 bit(< 0.1 Hz)。 实现频率扫描: 欲获知AD5933/4器件的更多信息,请访问:www.analog.com/AD5933。
|
||||