多通道频率合成器应用得益于精密频率合成技术
作者:David Brandon,John Kornblum 引言 随着ADI公司的AD9959四通道10 bit 500MHz DDS和AD9958双通道10 bit 500MHz DDS产品的推出,多通道同步设计从来没有这样容易。AD9959在一颗芯片上集成了四个完整的DDS通道*,它为频率合成器设计工程师需要四个通道的应用提供一个单片解决方案。除了单片AD9959具有四个独立的DDS通道之外,通过使用特别适合于自动同步多片AD9959的专用引脚有助于同步多片AD9959,这可以很容易地实现多个通道的同步。AD9958是与AD9959 具有相同特性和性能指标的双通道器件。图1示出AD9959产品的框图。 * 一个完整的DDS通道由数字波形发生器、数模转换器(DAC)和专用控制逻辑电路组成。如果不能展示框图,应当给出定义。 利用正交信号的单边带上变频
图2.利用PLL反馈环路的DDS进行上变频
图3.利用正交信号进行单边带上变频的框图 在图2的电路设计中,DDS的许多优势受到PLL的限制。例如,DDS的快速跳频能力受到PLL的锁定时间的限制。另外,在PLL的环路带宽内,来自DDS的任何杂散或相位噪声都被放大并且传递到PLL输出。由于这些原因,这种体系结构通常被限制在产生单音或以较低带宽传输工作的系统。 使用一个混频器级对两个DDS正交通道实现的单边带上变频的设计体系结构(图3)是一个优秀的案例,其中的两个DDS通道具有独立的相位和幅度控制,所以非常适合以较高数据速率工作的系统。利用这种方法,保持了快速跳频,从而允许更快的数据速率传输。使用混频器实现上变频信号的主要担心冗余边带的产生,因为它给滤波器设计带来困难或不能滤波。通过使用DDS发送正交信号到一个模拟正交混频器的同相(I)和正交(Q)输入端,可显著衰减冗余的边带,这样将滤波器的设计要求降至最小。 AD9959/58每个通道的频率、相位和幅度都可以被独立的控制。这种灵活性可用于校正正交信号之间由于模拟信号处理〔例如,滤波、放大或印制电路板(PCB)布线相关的不匹配〕造成的不平衡。由于所有通道共享一个公共的系统时钟,它们具有固有的同步性,从而无需以前的同步多个器件的设计要求。另外,利用单芯片解决方案,从根本上消除了存在于两个分立器件之间的温度效应。 实验室结果表明,AD9959/58器件能够实现优于-60 dBc的冗余边带抑制能力。图4中的两条曲线图示出一个25 MHz 单音信号上变频到975 MHz的结果。当采用来自AD9959的两个正交信号时,对上边带的抑制效果如曲线(b)所示。图5示出频移键控(FSK)编码数据的结果,其中曲线(a)没有采用来自AD9959的正交信号,而曲线(b)采用了。应当注意的是,当使用模拟正交混频器结构时,可能会产生本振频率的馈通。在图4和图5中没有表示出将馈通减至最小的实验结果。
多通道DDS雷达应用 在一些脉冲雷达中,发射元件(天线)的数量可从几个到上百个或更多。天线制作成一个阵列形式,习惯用电子的方式控制发射的雷达射束。这种天线被称为“相阵雷达”。对于阵列中每个单个的天线,都分配一个DDS 通道,并且其相位的调整是射束控制的机制。在所有何情况下的射束控制都使所有DDS通道以相同的输出频率工作,因此利用相位偏移特性完成射束控制任务。 FMCW雷达使用相阵天线比脉冲雷达更为困难。在这种配置中,射束很难控制 ,因为当发出信号线性调频信号时要求不断地改变相位差。要克服这种困难,必须在线性调频率期间对每个FMCW 信号进行相位调整。为作到这一点,需要提供一个匹配的等待时间开关以便允许频率、相位和变化幅度同时发生变化。在前面的DDS设计中,当这些参数同时变化时不能在DAC的输出端同时显现,由于其内部波形发生器的管道级延迟效应。 图6示出一个管道匹配的DAC输出和一个非管道匹配的DAC输出之间的差别,其中频率和幅度相差一半并且相位变化180°。曲线(a)清楚地示出幅度在相位之前变化,频率在相位之后变化。在曲线(b)中,管道匹配开关允许,DAC输出同时改变频率、相位和幅度。应当注意:为了更好地示出等待时间匹配的影响,曲线显示的是未经滤波的DAC输出,这就是为什么其输出呈现“阶梯”状的原因。
同步多个AD9959/58器件
当所有器件内部时钟发生状态机的状态都相同时,就认为多个器件是同步的,从而使每个器件的SYNC_CLK输出引脚都产生相互相同的相位。多个器件同步可通过将主器件的SYNC_OUT输出引脚简单地连接到从器件的SYNC_IN输入引脚实现。通过串行端口设置bit位,可将器件配置为主器件和从器件。 图7示出一种用于同步多个AD9959/58器件的典型配置。
图7. AD9959/58多芯片同步设置框图 参看图7,来自主器件的同步脉冲发送到AD9959/58芯片外的“同步延迟平衡”电路,目的是将这个脉冲同时分配到从器件的SYNC_IN引脚。从器件从主器件采样同步脉冲并且将时钟发生状态机的当前状态和一个 “期望”值作比较。如果从器件的时钟发生状态机与期望值比较的结果正确,那么从器件就是同步的。如果从器件的时钟发生状态机和期望值不同,那么从器件就将时钟发生状态机延迟一个系统时钟周期。只要器件配置为同步,这个采样、比较、执行的过程就会连续进行。那就是说,如果从器件由于基准时钟输入暂时不稳定而不同步,一旦基准时钟达到稳定,从器件会自动重新与主器件同步。 敏锐的读者可能会考虑到,在高系统时钟速率条件下,很难在一个系统时钟周期内将同步脉冲从主器件传送到从器件。为了便于在高速率下同步,允许用户设置从器件,以期望在主器件产生同步脉冲后延后1~16个系统时钟周期。这可以通过串行接口以增量方式对从器件进行设置实现的,即设置期望产生的外部传播延迟的周期数。这种特性的另一个好处是每个从器件可设置不同的 “期望状态”,它允许在同步脉冲分配电路中有较大的容许误差。 除了自动同步方式以外,AD9959/58还提供手动同步方式,直接由用户控制。硬件和软件手动同步方式都可提供。硬件手动同步方式允许用户将器件时钟发生状态机对于在SYNC_IN引脚上检测到的每个上升沿(逻辑值 1)延迟一个系统时钟周期。在软件手动方式中,可通过串口写入一个专门的控制位(bit),使该器件时钟发生状态机延迟一个系统时钟周期。在单个系统时钟周期步长中,时钟发生状态机延迟一个系统时钟周期具有改变系统时钟和SYNC_CLK输出信号之间相位关系的作用。 通道之间的隔离性能
其它特性 结论 作者简介 John Kornblum是ADI公司的设计工程师,在北卡罗来纳州格林斯伯勒工作。John获得南佛罗里达州大学电子工程专业学士学位,并拥有20 多年的IC设计经验。
|
||||