ADI运动监测解决方案

随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。监控器和跌倒检测器是 两种典型的运动监测设备,前者如计步器,它可以追踪行走、跑步和锻炼活动,通过计步,可以确定消耗的卡路里数;后者主要用来监护老年人,用作提供报告以及防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。

ADI运动监测系统设计考虑和主要挑战:

> 功耗:运动监测应用设备采用便携方式,这就意味着通常电池供电是一项基本要求。
> 精度:尽管有些运动监测设备不用于诊断功能,但同样需要高精度传感器、调理电路和优化算法以实现高精度测量。
> 小型化:设计人员还需要考虑设计的小型化,以满足便携要求。
> 算法:优化算法也是设计人员面临的一大挑战。

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF


典型运动监护仪功能框图
注:上图所示信号链代表一个典型的运动监测解决方案。各模块的技术需求各不相同,表中所列产品代表可满足上述部分要求的ADI 解决方案
运动传感器
(MEMS)
处理器
(MCU/DSP)
无线
(ISM频段收发器)
用户接口
(电容数字控制器)
看门狗/监控器 LDO
· ADXL346/
· ADXL345/
· ADXL335
· ADuCRF101/
· ADuC7124/
· ADuC7126/
· ADSP-BF592
· ADuCRF101/
· ADF7023/
· ADF7242
· AD7147/
· AD7147A/
· AD7148/
· AD7156

· ADM13305/
· ADM1184/
· ADM6320/
· ADM1813
· ADP121/
· ADP122/
· ADP150/
·ADP323

 
要查看其他家庭医疗保健资源、工具和产品信息,请访问: www.analog.com/zh/healthcare
欢迎访问ADI官方新浪微博 http://weibo.com/analogdevices 亚德诺半导体
>>  浏览更多ADI系统解决方案

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭