content here.
content here.

实现75FS 和100FS 的抖动性能以及9PS 偏斜性能的时钟缓冲器

- ADI 公司的 LVPECL 和 LVDS 时钟扇出缓冲器是业界最快的、用于需要低抖动性能的高速应用的6通道和12通道紧凑型时钟缓冲器
- 非常适合用于高速数据转换器时钟

中国,北京 (2009年06月09日) - Analog Devices, Inc., 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界性能最佳的6通道和12通道紧凑型时钟缓冲器适合用于需要低抖动性能的高速应用。与同类竞争性器件相比,ADI 公司的12通道ADCLK954 LVPECLADCLK854 LVDS/CMOS 以及6通道 ADCLK946 LVPECLADCLK846 LVDS 时钟扇出缓冲器 可在单个芯片上提供四倍的时钟通道,以及更佳的抖动和偏斜性能。ADI 公司的 LVPECL(低电压伪发射极耦合逻辑)扇出缓冲器的抖动低至75 fs(飞秒),LVDS(低电压差分信令)/CMOS 扇出缓冲器的抖动低至100 fs。此外,ADCLK9xx 时钟缓冲器具有9ps(皮秒)的超低偏斜。ADCLK854时钟缓冲器还提供24个 CMOS(互补型金属氧化物半导体)通道。

凭借着上述性能指标,这些时钟缓冲器 非常适合用于高速ADC (模/数转换器和DA(数/模转换器)时钟,同时适合用于诸如 无线基础设施 设备、 医学成像工业应用 等需要高速、高通道密度和出色定时性能的高性能应用。

此外,6至12个时钟通道可减少元器件数和电路板空间,同时简化高速信号链设计并降低总材料清单成本。

抖动和偏斜性能的突破;更优的转换器时钟性能
12通道 ADCLK954和6通道 ADCLK946 LVPECL 扇出缓冲器所具备的业界领先的抖动和偏斜性能,使设计工程师能够实现更高的 ADC 或 DAC SNR(信噪比)。4.8GHz ADCLK954通过 IN_SEL 控制引脚提供两个可选的差分输入。这两个输入都带有100 Omega 片上端接电阻,可与差分或单端时钟源配合工作。

更快的转换器时钟;更低的功耗
12 LVDS/24 CMOS 通道 ADCLK854和6 LVDS/12 CMOS 通道 ADCLK846能以100fs 的抖动提供高定时性能。所有这些时钟缓冲器都可使设计工程师受益于高速 ADC 和 DAC 的全分辨率和性能,同时在100MHz 工作频率下维持每通道12mW 的低功耗。ADCLK854提供两个可选的输入以及睡眠模式功能。IN_SEL 引脚状态决定哪个输入扇出至输出,SLEEP 引脚使能睡眠模式,以关断器件,输入支持各种单端和差分逻辑电平,包括 LVPECL、LVDS、HSTL(高速收发器逻辑)、CML(电流模式逻辑)和 CMOS。

供货、报价与配套产品

产品
供货
千片订量报价
通道数
温度范围
封装
ADCLK846
现在
4.75美元/片
6/12
-40摄氏度至+85摄氏度
24引脚LFCSP
ADCLK854
现在
5.95美元/片
12/24
-40摄氏度至+85摄氏度
48引脚LFCSP
ADCLK946
现在
6.25美元/片
6
-40摄氏度至+85摄氏度
48引脚LFCSP
ADCLK954
现在
6.95美元/片
12
-40摄氏度至+85摄氏度
48引脚LFCSP

配套产品包括 ADI 公司的时钟发生器和时钟分配 IC,如 AD9549时钟发生器AD9551时钟发生器新型时钟缓冲器能够与 ADI 公司的大多数数据转换器产品系列配合工作,如一些最新发布的 低功耗、双通道 ADC 以及 AD9789 14位 TxDAC(R) 发送 DAC

欲了解更多信息,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCLK954http://www.analog.com/zh/ADCLK854。欲了解时钟产品信息,请访问 http://www.analog.com/zh/clock-and-timing

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

TxDAC 是 ADI 公司的注册商标。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222