ADMP404麦克风连接到ADAU1761 LINN和RINN输入引脚。这些引脚连接到内部PGA的反相输入端。本电路唯一需要的无源元件是电容:每个ADMP404需要一个0.1 μF旁路电容,各麦克风输出需要串联一个2.2 μF电容。去耦电容应尽可能靠近ADMP404 VDD引脚(引脚3)放置。ADAU1761 LINP和RINP应直接连接到编解码器CM引脚。
ADMP404电源由ADAU1761 MICBIAS引脚提供。MICBIAS可以设置为0.9 × AVDD或0.65 × AVDD,ADAU1761容许的AVDD值为1.8 V到3.3 V。ADMP404 VDD电源应在1.5 V到3.6 V之间。
ADMP404的灵敏度为−38 dBV。多数应用中,麦克风输出必须具有额外的增益,该增益由ADAU1761的内部PGA提供。输入PGA的最高增益为35.25 dB,增益设置步长为0.75 dB,PGA之后的电路还能提供20 dB的固定增益。
PGA输入和麦克风与编解码器之间的交流耦合电容形成一个高通滤波器。此滤波器的−3 dB转折频率为1/(2πRC),其中C为电容大小,R为给定PGA增益设置下编解码器的输入阻抗。对于+20 dB增益设置(9.1 kΩ输入阻抗)和2.2 μF电容,该高通滤波器的转折频率为8 Hz。提高PGA增益设置会提高滤波器转折频率,而增大电容则会降低转折频率。有关不同设置下输入阻抗的详细信息,参见ADAU1761数据手册。
寄存器设置
必须设置ADAU1761的下列寄存器位域,以便使能PGA和ADC来处理左声道麦克风输入。如果使用两个麦克风,则应针对控制右声道的寄存器位域重复设置1到设置4。这些设置如下:
图2所示为SigmaStudio™模拟输入寄存器控制的屏幕截图。
|
|
图2. SigmaStudio PGA输入配置:ADMP404麦克风输入至ADAU1761
|
在默认性能设置(MPERF = 0)下,MICBIAS输出为麦克风VDD电源提供最高约2 mA的电流。ADMP404的最大功耗为250 μA,因此不需要将该位设置为高性能(MPERF = 1),即便向两个麦克风供电。编解码器的高性能偏置模式仅在偏置驻极体麦克风时才需要使用,并非用于向MEMS麦克风供电。
有关本电路笔记的完整设计支持文件包,请参阅 http://www.analog.com/CN0207-DesignSupport.
也可以用ADAU1361代替ADAU1361来设置本电路。二者的主要区别在于ADAU1761含有一个SigmaDSP®处理器内核,ADAU1361则没有。也可以使用ADAU1781 SigmaDSP编解码器。
只需移除一个ADMP404麦克风及其相关电容,就能设置一个使用单个ADMP404的单声道麦克风电路。在单声道配置中,其它连接保持不变。
也可以用模拟麦克风 ADMP401 或 ADMP405 代替ADMP404。ADMP401的灵敏度为−42 dBV,而ADMP404则为−38 dBV。ADMP405的低频截止频率为200 Hz,ADMP404则为100 Hz,除此之外二者完全相同。较高的截止频率使得ADMP405能够很好地降低低频风噪。
可以使用ADMP404和ADAU1761的评估板并按照下面所述轻松进行连接。
设备要求
SigmaStudio GUI软件对PC的要求如下:Windows® 7、Windows Vista、Windows XP Professional或Home Edition (SP2);128 MB RAM(推荐256 MB);50 MB可用硬盘空间;1024 × 768屏幕分辨率;USB 1.1/2.0数据端口。
此外,还需要ADAU1761评估板(EVAL-ADAU1761Z)和ADMP404评估板(EVAL-ADMP404Z-FLEX)。
开始使用
EVAL-ADMP404Z-FLEX有三条输出线:VDD、GND和OUTPUT。VDD线应连接到EVAL-ADAU1761Z板上的J15或J18,以便从ADAU1761 MICBIAS引脚供电。ADMP404板的输出线可以连接到单声道3.5 mm音频插头的顶端,接地线连接到环。该插头连接到ADAU1761评估板的两个模拟输入插孔:J20和J22。ADAU1761评估板具有10 μF交流耦合电容,而不是图1所示的2.2 μF电容。
然后,请参照EVAL-ADAU1761Z的文档执行软件安装、设置和系统操作。
使用SigmaStudio软件来设置和调整ADAU1761的寄存器及SigmaDSP内核。欲下载SigmaStudio,请访问:http://www.analog.com/zh/sigmastudio.
功能框图
ADAU1761评估板(EVAL-ADAU1761Z)文档提供系统设置说明,以及完整的电路板原理图。所需的唯一外部连接是与PC和ADAU1761评估板音频输出的USB连接。
设置与测试
有关电路描述、跳线设置、配置和测试的更多详细信息,请参阅EVAL-ADAU1761Z评估板文档。