本电路采用多通道DAC配置,各组通道具有不同的输出范围。它利用AD5360 提供16个DAC通道,具有16位分辨率。AD5360经过配置,8个通道具有±10 V的输出范围,另外8个通道具有±5 V的输出范围。
AD5360是一款16通道、16位DAC,提供56引脚LFCSP和52引脚LQFP两种封装。它有两个基准电压输入引脚。VREF0是DAC通道VOUT0至VOUT7的基准电压引脚,VREF1是DAC通道VOUT8至VOUT15的基准电压引脚。
图1所示为AD5360的典型配置,它使用两个外部基准电压源。AD5360的标称输出范围为基准电压的四倍,中间电平点为0 V。ADR431 and ADR421 均为2.5 V低噪声精密基准电压源。ADR435为5 V低噪声精密基准电压源。按照图1所示方式连接时,AD5360的VOUT0至VOUT7将具有±5 V的输出范围,VOUT8至VOUT15具有±10 V的输出范围。AD5360内置2个偏移DAC寄存器;利用这些寄存器,可以在器件功能与动态裕量的限制范围内更改输出范围的中间电平点。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031 和MT-101)。
|
|
图1. 利用AD5360 DAC提供具有可编程输出电压范围的16通道输出(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
|