本文所述电路如图1所示,它利用精密、宽范围、高端电流镜ADL5315和跨导线性对数放大器AD8305提供高精度功率监控功能。由于可以利用ADL5315的完整电流镜范围,因此该配置非常适合高精度功率监控应用。
针对AD8305 自身及其与AD8305 级联这两种情况,图2 显示了ADL5315ADL5315产生的噪声相对较低,而且AD8305的频率响应特性本身还具有噪声滤波功能,因此对 AD8305的噪声性能影响极小。
在本应用中,ADL5315 可设置PIN二极管上的偏置电压。此电压由INPT引脚提供,并受VSET引脚电压控制。VSET由片内基准电压VSREF驱动,大小为VPOS − 1 V。
输入电流INPT是IOUT引脚的1:1精确镜像。此接口最适合与ADI公司的任何跨导线性对数放大器(例如AD8304 或AD8305)一起使用,具有宽动态范围,可以精确测量射入PIN的光功率。
ADL5315主要面向宽动态范围应用,并简化了只允许访问PIN光电二极管或接收器模块阴极的功率监控设计。图3所示的典型应用中,可以用ADL5315向PIN二极管提供精确偏置,同时镜像二极管电流,供跨导线性对数放大器测量。
|
|
图3:ADL5315与跨导线性对数放大器的典型连接
|
如果更希望在IOUT处提供线性电压输出,则只需一个外部接地电阻便可执行转换。