本文所述电路为10位、4通道ADC AD7995 提供超低失真驱动器电路,旨在实现最佳交流和直流性能。该电路采用超低失真、超低噪声双电源运算放大器AD8599 和超高精度带隙基准电压源AD780,能够提供具有充足建立时间的低阻抗驱动器,以及高精度基准电压,从而确保AD7995发挥最大性能。AD8599为双通道运算放大器,采用±4.5 V至±18 V电源供电。
|
|
图1:采用低失真驱动器AD8599和超高精度基准电压源AD780的AD7995 ADC电路
|
建议将模拟输入信号施加于AD7995之前,务必先缓冲信号,这在信号源具有高阻抗和高谐波失真,并且信噪比极为关键的应用中尤为重要。图1所示电路说明如何用适合高精度设计的AD8599来缓冲模拟输入通道。
虽然AD7995具有从电源产生的内部基准电压,但也可以将其配置为三通道器件,并将第四通道用作外部基准电压引脚VREF。AD780为2.5 V/3 V超高精度带隙基准电压源,建议与AD7995配合使用。为获得最佳性能,建议对VIN3/VREF信号用1 μF去耦电容。
如果要求进行单电源运算放大器操作,以便缓冲输入信号,可选择AD8605AD7995可以接受1.2 V至VDD范围内的基准输入电压,因此可以用不同的基准电压源。