在信号源具有高阻抗的应用中,建议先对模拟输入信号进行缓冲,再将信号施加于AD7266的输入端。可以用一个双运放对将差分信号直接耦合至AD7266的模拟输入。AD8022是一款双通道、低功耗放大器,具有低噪声和低失真特性,是理想的双运放器件,可以用来为AD7266提供差分驱动。AD7266在VDD为5 V时,最小额定采集时间为90 ns,即从该器件进入跟踪模式(第13个SCLK上升沿)到下一次转换(CS下降沿)开始的时间。用于AD7266所选的运算放大器必须具有充足的建立时间,以便满足AD7266的采集时间要求,实现额定性能。
图1所示的电路配置说明如何用一个AD8022运算放大器,将双极性单端信号转换为单极性差分信号,以便直接施加于AD7266的模拟输入端。施加于A点的电压可设置共模电压。图1中,A点与基准电压源相连,但此处可以用AD7266额定共模电压范围内的任何值来设置所需的共模电压。如果要将AD7266的2.5 V片内基准电压源用于系统中的其它地方,则(如图1和图2所示)DCAPA和DCAPB的输出必须先经过缓冲。OP177 是基准电压源缓冲的理想选择,其精度性能在目前可用的运算放大器中最高。
|
|
图2:用于单端工作模式的AD8022电路
|
AD7266总共有12个单端模拟输入通道。模拟输入范围可通过编程设置为0至VREF 或0至2 × VREF。图2所示为ADC以单端模式工作时的典型连接图,其中AD8022用于驱动一对分立通道。AD8021 是一款高性能单通道运算放大器,在极高性能系统中可以替代双通道器件。
如需降低成本,可以使用超低失调电压运算放大器OP07D代替OP177。除Vos特性外,二者的性能相似。