本电路在I/Q调制器 ADL5370与高速AD9779A之间提 供一种简单有效的接口。由于 ADL5370 与 AD9779A 具有相 同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好 匹配。利用匹配的 500 mV 偏置电平,可实现“无缝”接口, 且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加 噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整 DAC 摆幅,同时分辨率或 0.5 V 偏置电平则不受影响。各器 件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。
|
|
图1. AD9779A与ADL5370之间的接口,利用50 Ω接地电阻为ADL5370基带输入提供500 mV直流偏置电压(原理示意图)
|
ADL5370 用于以最少的元件与ADI公司TxDAC® 系列转换器 (AD97xx)实现接口,其基带输入要求采用 500 mV的直流共模 偏置电压。AD9779A每路输出的摆幅为 0 mA至 20 mA,因此 在各DAC输出端配置一个 50 Ω接地电阻,便可提供所需的 500 mV直流偏置电压。仅配置四个 50 Ω电阻时,每个 引脚上的电压摆幅为 1 V 峰峰值,这使得每个输入对上的差 分电压摆幅为 2 V 峰峰值。
在接口中增加电阻RSLI和RSLQ之后,可以减小DAC的输出 摆幅,而DAC分辨率则不受影响。如图 1所示,该电阻配置 在差分对两侧之间,用作分流电阻,具有减小交流摆幅的作 用,但不会改变已由 50 Ω电阻确立的直流偏置电压和DAC输 出电流。
该交流限幅电阻值根据所需的交流电压摆幅来选择。图 2所 示为使用 50 Ω偏置设置电阻时,限幅电阻与其产生的峰峰值 交流摆幅之间的关系。请注意,ADI公司的所有I/Q调制器均 在其基带输入上提供相对较高的输入阻抗(通常大于 1 kΩ)。 因此,I/Q调制器的输入阻抗将不会影响DAC输出信号的量 程。
|
|
图2.使用50 Ω偏置设置电阻时,交流限幅电阻与峰峰值电压摆幅之间的关系
|
驱动调制器时,一般需要用低通滤波器对 DAC 输出进行滤 常见变化 波,以便消除镜像频率。以上接口非常适合接入这种滤波器。 低通滤波器可以插入在直流偏置设置电阻与交流限幅电阻之 间,这样可确定滤波器的输入与输出阻抗。
图 3为一个模拟滤波器示例,它采用三阶椭圆滤波器,其 3 dB 频率为 3 MHz。输入与输出阻抗匹配有助于简化滤波器设计, 因此所选分流电阻为 100 Ω;对于 0 mA至 20 mA DAC满量程 输出电流,该电阻可产生 1 V峰峰值差分交流摆幅。在实际 应用中,用标准值元件,再配合I/Q调制器的输入阻抗(2900 kΩ,与几pF输入电容并联)会略微改变本电路的频率响应特 性。
|
|
图3. DAC调制器与3 MHz、三阶、低通滤波器接口(计算得出的器件值)
|
ADL5370 的所有电源引脚都必须连至同一 5 V 电源。相同名 称的相邻引脚可以连在一起,并采用 0.1 μF 电容对一个大面 积接地层去耦。这些电容应尽可能靠近器件。电源电压的范 围为 4.75 V 至 5.25 V。
COM1 引脚、COM2 引脚、COM3 引脚和COM4 引脚应通过 低阻抗路径连至同一接地层。封装下侧的裸露焊盘也应焊接 至低热阻抗和电阻抗接地层。如果接地层跨越电路板上的多 层,则这些层应利用裸露焊盘下面的 9 个过孔拼接在一起。应 用笔记AN-772 修订历史详细讨论了LFCSP_VQ的热接地和电接地。
利用本文所描述的接口,可以将任何具有 0 mA至 20 mA对地 参考输出电流的TxDAC转换器与任何具有 0.5 V输入偏置电 平的I/Q调制器进行接口。对于零中频应用,AD9783 双通道 DAC可提供LVDS接口,而CMOS驱动的双通道DACAD9788 则可以为I/Q调制器产生高分辨率复合中频输入。ADL5370/ADL5371/ADL5372/ADL5373/ADL5374系列I/Q调 制器提供窄带操作,具有高输出 1 dB压缩点和OIP3,而ADL5375则在 400 MHz至 6 GHz范围内提供宽带高性能操 作。ADL5385 I/Q调制器采用一个 2 × LO,工作频率范围为 50 MHz至 2.2 GHz。