该电路采用AD8376 VGA,能够为AD9445等高速ADC提供可变增益、隔离和源阻抗匹配。利用该电路,当AD8376的增益为20 dB(最大增益)时,在100 MHz时的SFDR性能可达到86 dBc,如图2所示。
|
|
图2:图1所示电路在100 MHz输入信号、105 MSPS采样速率时测得的单音性能
|
AD8376 VGA应通过宽带1:1传输线巴伦(或阻抗变压器)以差分方式驱动(来获得最佳性能),紧跟巴伦的是接两个37.4 Ω电阻,与AD8376的150 Ω输入阻抗并联。这样就可实现与图1所示50 Ω源阻抗的宽带匹配。AD8376的开路集电极输出通过两个1 μH电感偏置,并交流耦合至两个82 Ω负载电阻。这些82 Ω负载电阻与串联端接的ADC阻抗并联,产生150 Ω的差分负载阻抗,这是AD8376达到规定增益精度的推荐值。负载电阻通过AD9445交流耦合,以消除共模直流负载。借助33 Ω串联电阻,可以改善AD8376与模数采样保持输入电路中存在的任何开关电流之间的隔离性能。
AD8376的输出IP3(三阶交调截点)和本底噪声在24 dB可用增益范围内基本保持稳定,这对于希望接收器增益改变时,瞬时动态范围保持不变的可变增益接收器而言是一个重要的优点。输出噪声密度的典型值约为20 nV/√Hz,与14位至16位灵敏度极限相当。AD8376的双音IP3性能典型值约为+50 dBm。因此,驱动14位、105 MSPS/125 MSPS模数转换器AD9445时,在输入频率最高达140 MHz条件下,SFDR性能优于86 dBc。使用AD8376时,有多种配置方式可供设计人员选择。开路集电极输出能够驱动多种不同负载。图1显示了一个简化的宽带接口,其中AD8376驱动AD9445。AD9445为14位、125 MSPS模数转换器,具有缓冲宽带输入,由此产生2 kΩ||3 pF差分负载阻抗,要求具有2 V峰峰值差分输入摆幅才能达到满量程。在图1中,加入串联电感L(串联)可扩展系统的带宽,并具有响应平坦度。当L(串联)为100 nH电感时,便可获得图3所示的宽带系统响应。在预失真接收器设计和仪器仪表等宽带应用中,宽带频率响应也是一个优势。但是,若针对较宽的模拟输入频率范围进行设计,由于高频噪声会混叠至目标奈奎斯特频率区域,因此级联SNR(信噪比)性能会有所下降。
|
|
图3:图1所示宽带电路的频率响应测量结果
|
图4提供了另一种窄带方法。通过在AD8376与目标ADC之间设计一个窄带通抗混叠滤波器,目标奈奎斯特频率区域外的AD8376输出噪声得以衰减,有助于保持ADC的可用SNR性能。
|
|
图4:无缓冲开关电容ADC输入的窄带IF采样解决方案
|
一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器时,SNR性能会提高数个dB。本例采用一个低损耗1:3(阻抗比)输入变压器,使AD8376的150 Ω平衡输入与50 Ω不平衡源阻抗相匹配,从而将输入的插入损耗降至最低。
图4所示窄带电路针对驱动ADI公司一些颇受欢迎的无缓冲输入ADC进行了优化,如AD9246、AD9640 和 AD6655等。表1列出了针对常用的IF采样中心频率,相关抗混叠滤波器元件的推荐值。电感L5与片内ADC输入电容及C4所提供电容的一部分并联,构成一个谐振电路。该谐振电路有助于确保ADC输入在目标中心频率条件下像个真实的电阻。此外,在直流时电感L5会使ADC输入短路,从而将零引入传递函数。1 nF交流耦合电容和1 μH偏置扼流圈会将更多零引入传递函数。最终的整体频率响应呈现出带通特性,有助于抑制目标奈奎斯特频率区域外的噪声。表1提供了一些初步建议值供原型设计使用。可能还需要考虑一些经验优化方法,帮助补偿实际的PCB寄生效应。关于级间滤波器设计的详细信息,请参考“了解更多信息”部分的应用笔记。
在图1所示电路中,两个37.4 Ω电阻均要求精度为1%(1/10瓦)。其它电阻的精度可以为10%(1/10瓦)。电容应为10%陶瓷芯片。在图2所示电路中,两个165 Ω电阻均要求精度为1%(1/10瓦)。其它电阻、电容和电感的精度可以为10%。
为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布线、接地和去耦技术。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
所有IC电源引脚都必须采用0.01 μF至0.1 μF低电感多层陶瓷电容(MLCC),对接地层去耦(为简明起见,图中未显示)。还应遵守“了解更多信息”部分中IC数据手册的相关建议。
有关布线方式和关键元件位置建议,应查询产品评估板。可以在器件的产品主页上找到评估板(请查看“了解更多信息”部分)。
为了防止损坏AD8376的内部ESD保护二极管,数字输入“A”和“B”以及ENBA、ENBB不应高于AD8376正电源电压0.6 V以上,或高于地电压0.6 V以下。如果驱动AD8376的逻辑电源从AD8376的供电电源获得,则不会发生上述情况。AD8376采用双极性工艺制造,不易闩锁。
即使AD8376和AD9445(或其它ADC)采用不同电源供电,因为ADC的输入信号为交流耦合信号,所以时序控制也不是问题。
关于AVDD和DVDD电源的正确时序(如果使用独立的电源),应参考相应的ADC数据手册。
| 中心频率 | 1 dB 带宽 | L1 | C2 | L3 | C4 | L5 |
| 96 MHz | 27 MHz | 390 nH | 5.6 pF | 390 nH | 22 pF | 100 nH |
| 140 MHz | 30 MHz | 330 nH | 3.3 pF | 330 nH | 20 pF | 56 nH |
| 170 MHz | 32 MHz | 270 nH | 2.7 pF | 270 nH | 20 pF | 39 nH |
| 211 MHz | 32 MHz | 220 nH | 2.2 pF | 220 nH | 18 pF | 27 nH |