下载本期广告 |
数码相机带给用户愉悦的体验 — 这也正是一半以上的相机采用ADI芯片的原因。
|
| 特色产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 描述 | 样片 | ||
| AD9920A | 12-Bit CCD信号处理器,含V驱动器和精密时序发生器 | 申请样片 | ||
| SSM2301 | 无需滤波高效单声道1.4 W D类音频放大器 | 申请样片 | ||
| ADV7520NK | 低功耗HDMI/DVI发送器,内置消费电子控制(CEC)功能 | 申请样片 | ||
业界第一款HDMI发送器,内置消费电子控制支持, 2007年8月
ADV7520NK内置消费电子控制功能,允许终端用户利用1台遥控器控制多个A/V设备,从而简化便携式HDMI产品设计。
ADI公司为当今最佳销量数字消费电子产品注入新活力, 2007年1月
在家庭、便携设备和汽车中,ADI公司信号处理关键技术是各种消费电子产品突出的音频与视频图像质量、逼真的游戏和新的运动等级的关键。
ADI公司利用不断扩展的业界最广泛的HDMI产品,满足HDTV与便携式高清视频产品需求, 2006年12月
多路复用器、接收器和发送器支持HDMI v1.3在HDTV中捕获与显示深色内容,实现了低功耗、高分辨率便携式视频应用。
ADI公司利用业界种类最多的HDMI IC,驱动消费电子产品中的高清内容, 2006年8月
HDMI发送器、接收器与多路复用器实现DVD播放器、机顶盒、照相机、游戏控制台、高级电视的高清视频与音频内容传输。
ADI公司推出D类音频放大器,适合便携式消费电子产品, 2006年8月
ADI公司的SSM2301和SSM2304低功耗D类放大器使用Σ-Δ调制器,减少EMI,并且采用无滤波器电路结构以节省电路板面积。
ADI公司技术推动最受欢迎的消费电子产品创新, 2006年1月
数字、移动生活方式的发展趋势刺激了数字电视与家庭娱乐便携式媒体系统和数码相机的高性能信号处理需求。
为成像应用选择模拟前端
每个成像系统都开始于图像传感器。传感器的输出信号必须在模拟域进行处理,然后转换为数字,并在数字域进行进一步处理。这允许对图像进行分析、控制和改进,然后再对图像进行存储、显示、传输和/或进一步处理。 更多 ...
透镜驱动器关注高清照相机模块性能
您可能知道您的手机内部拥有照相机模块,但如果相机使用了一个多月,或者它不是非常贵,我们敢打赌:如果你拍摄了犯罪现场图片,作为结果的模糊图像——不是因为分辨率不够、调焦不足,就是因为曝光时运动——将不被法庭所接纳。 更多 ...
更小型的数字麦克风
每年麦克风的销量是20万部,从数量上看麦克风市场非常重要。大约一半的市场是适合玩具市场与其他应用的极其低廉的低级麦克风,在这些应用中,体积与性能不是关键参数。 更多 ...
D类音频放大器:什么、为什么、怎么
Class D放大器于1958年首次推出,在最近数年愈发普及。什么是Class D放大器?它们与其他种类放大器比较结果如何?为什么音频应用对Class D放大器感兴趣?制作良好的音频Class D放大器需要什么?ADI公司Class D放大器产品的特性是什么?所有这些问题的答案如下。 更多 ...
便携式应用IC (第7卷,第8期)
解决方案通报数据库 (所有通报)