ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台

--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发

中国,北京 (2011年06月07日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近演示了一款可针对任何类型的电机来设计和优化电机控制系统的开发平台。该开发平台结合了ADI公司高电源效率的Blackfin®处理器和Matlab®(一种用于算法开发的高层级技术计算语言和交互式环境)、Simulink®(一种基于模型的设计环境)的灵活性,轻松实现减少功耗、开发时间和成本等关键目标。利用这款基于Blackfin的开发平台,可以快速部署先进的控制算法,最大程度地提高永磁同步电机和交流感应电机的效率。采用Matlab和Simulink的模型设计使电机驱动制造商可快速开发无传感器和有传感器的新型电机控制算法,改善驱动效率,缩短开发时间。

ADI公司电机和电源控制市场经理Anders Frederiksen表示:“我们正在与Boston Engineering合作开发一款工具,它将使工程师们可在开箱后的几小时内完成一项有效设计。针对驱动、机器人、伺服控制系统及其它电机控制应用的设计,工程师们还能够轻松、高效地测试许多不同的控制方案。”

该开发平台包括硬件和软件,使用内置的电机和不同种类的控制器,可轻而易举地开始设计。利用ADI公司的ADSP-BF506A Blackfin处理器,工程师可以在Matlab/Simulink中为系统建模,生成C代码,并使用ADI公司的Visual DSP++®设计环境进行部署,多余的带宽还可用于执行应用程序代码。另外,如果有特定嵌入式需求,也可以使用Boston Engineering的C资源库。

Boston Engineering公司客户经理Erik Goethert补充说:“我们与ADI公司携手开发的高性能平台,既有MathWorks Matlab/Simulink环境的灵活性,又有ADI公司Blackfin处理器的高效率。利用Matlab/Simulink环境提供的建模和设计库,设计工程师可以轻松快捷地开发、调试和测试新的控制环路。”

Boston Engineering计划于2011年11月发布电机控制开发平台。更多信息请访问:http://www.analog.com/zh/over_model_based

关于Boston Engineering Corporation

Boston Engineering是一家外包工程服务公司,致力于为电子、医疗、防务和国土安全、能源和环境、制造、机器人等行业的客户提供全套的电气、机械、软件和控制工程开发服务。Boston Engineering采用成熟可靠的跨领域系统开发方法,在遵循整体系统责任(Total System Responsibility™,TSR)原则的同时,力争加快产品上市时间。 http://www.boston-engineering.com

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0527/dialogue

Visual DSP++、Blackfin是ADI公司的注册商标。
Total System Responsibility是Boston Engineering公司的商标。
Matlab和Simulink是Mathworks公司的注册商标。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭