高速ADC评估板软件及行为模型
ADI公司制作了3个视频来介绍VisualAnalog™的特性和优点,以及如何实现VisualAnalog™与评估板的连接。
在线分析ADC性能 |
配置评估板并预测ADC性能 |
定制输入波形和ADC分析 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ADIsimADC™能够精确地为ADI的许多高速转换器的典型性能特征建模。我们提供3个采用这些模型的工具,这些工具在设计和评估过程的不同阶段为设计工程师提供一致的结果。请点击本链接获得更多信息... |
||||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
新的功能特性
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。许多设计工程师非常熟悉ADC Analyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样率为ADC性能建模的工具。VisualAnalog使设计工程师能够定制其输入信号和数据分析,从而将此概念进一步深化。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作。数据分析功能也可以从ADC Analyzer的基本FFT上得到了扩充。可定制的计算使设计工程师能够预测邻信道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。
宽带接收机中的数据转换器性能的干扰效应的仿真
(ECN杂志,2007年9月1日版)
目前有许多不同的无线通信标准在各种设备中使用。多载波接收机设计的一个极具挑战性的问题是在存在大量干扰的环境下维持接收机的灵敏度。WCDMA、GSM 900和其它标准要求接收机将带内强干扰的影响降至最低。为了维持接收机的灵敏度,ADC必须在适合您的设计的频率和幅度下具备良好的SNR、SFDR和IMD。为多载波扩频接收机选择合适的ADC是一项极具挑战性的工作,而使用仿真工具能够降低这项工作的难度。
本文中使用的文件:
CDMA2K数据文件 (.txt, 728,588 bytes)
VisualAnalog™ Canvas文件 (.zip, 3,188 bytes)
ADIsimADC
ADIsimADC™是ADI公司的模数行为模型,该模型可以精确地为ADI的许多高速转换器的典型性能特征建模。该模型可以真实地再现由诸如AC线性度、时钟抖动和许多其它产品特有的异常状态等静态和动态特性引起的错误。
ADIsimADC™有三种用法。一个基于网络的应用程序,可用来在线分析ADC性能,从而实现简单的产品选型。该工具无需下载,用来绘制特定的性能曲线。ADC Analyzer™是一个需要下载的工具,该工具运行行为模型,并配置评估板。VisualAnalog™将这个概念进一步深化,设计工程师可用该工具定制其输入信号和数据分析。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据进行构建,以了解ADC在真实环境中的性能表现。
可以从ADIsimADC™支持的器件的产品页面获得一个基于网络的简单应用程序来轻松实现产品选型。该工具无需下载,可对测试条件进行控制,并“设计”具体的性能曲线。结果可以用图表示出来,这样就极大地降低了器件在应用中性能的不确定性。该工具还允许输入期望的工作条件和所需性能水平参数,并且会向用户推荐合适的器件。
硬件评估板附带的ADC Analyzer™软件也包含了ADIsimADC™。行为模型第一次可以独立进行评估,或者与实际评估板配合进行评估。虚拟评估板可实现对大多数能够在实际评估板上测试的相同测试进行仿真,并且不需要任何设备。只需下载ADC Analyzer™和产品模型文件,简单至极。
欲下载ADC Analyzer™软件,请选择以下链接:
- AnalyzerSetup.EXE (版本. 4.8.2) (exe, 16.7 MB)
- ADC Analyzer 用户指南 (pdf, 1,304,804 bytes)
- 产品模型文件可以通过下载获得。请参考下表
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师来说,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。许多设计工程师非常熟悉ADCAnalyzer,这是一个通过不同的输入频率和采样率为ADC性能建模的工具。VisualAnalog使设计工程师能够定制其输入信号和数据分析,从而将此概念进一步深化。输入信号可以根据正弦波、噪声源和矢量数据构建,以了解ADC如何在真实环境中工作的。数据分析功能也从ADCAnalyzer提供的基本FFT上得到了扩充。可定制的计算使设计工程师能够预测邻信道功率比(ACPR),并根据仿真的ADC输出或从评估板采集的数据显示I/Q星座图。VisualAnalog™还用作新型数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)的控制器。
- VisualAnalog™ (版本. 1.9.4.3) (exe, 21.0 MB)
- VisualAnalog™ 用户指南 (pdf, 2,175,422 bytes)
- 产品模型文件可以通过下载获得。请参考下表
高速ADC SPI程序 (SPIController.exe)使用户能够通过SPI控制高速模数转换器(ADC)的高级特性。具体产品的数据手册和链接 通过SPI®连接到高速ADC (pdf, 1,633,101 bytes)中均可提供完整的特性列表。
- 高速ADC SPI控制软件 (pdf, 599,590 bytes)
- 该程序的多个部分要求使用微软.NET Framework 3.5,如果目标机器上没有该软件,则应安装该软件。
第三方工具
一旦完成了器件选型,就可以使用以下列出的其中一个工具来执行系统级仿真。由于在从网络应用程序到第三方仿真的整个过程中使用的是相同的模型文件,因此可以获得一致的结果,并且从器件选型到最终的设计验证的工作流程都是无缝的。其它第三方工具目前正在开发过程中,会在将来提供。
|
|
安捷伦科技公司
ADI公司的高速ADC模型与安捷伦公司的高级设计系统(ADS)兼容。ADS可实现对包括第四代(4G)系统、WiMAX以及许多其它RF解决方案在内的所有无线系统进行评估。这就去掉了耗时费力的规范调整和重新设计的步骤。欲了解有关ADS的更多信息,请联系安捷伦公司。 Agilent Technologies 支持(2008年4月) (zip, 497,906 bytes) | |
|
|
Applied Wave Research公司
Applied Wave Research公司(AWR)的虚拟系统仿真器(VSS),欲了解有关VSS的更多信息,请联系 Applied Wave Research公司。 |
|
|
|
C/C++资源
C/C++支持 (2006年3月) (zip,98,744字节) | |
|
|
美国国家仪器(NI)公司
ADIsimADC插件用于NI SignalExpress交互式测量软件。将ADIsimADC与SignalExpress配合使用,您可以将定制输入应用在模型上,并对大量ADI公司的ADC进行交互式信号链分析。您还可以在器件信号链的仿真和物理评估过程之间无缝地转换,以针对仿真结果验证实际真实性能。欲了解有关用于NI SignalExpress的ADIsimADC插件的更多信息,请直接联系NI公司。 下载用于NI SignalExpress的 ADIsimADC插件 (05年8月17日) (zip,8,338,212字节) | |
|
|
The MathWorks公司
ADIsimADC可在PC平台上与Matlab配合使用。需要下载用法说明资料和适当的设备驱动程序文件。 Matlab支持 (2007年3月) (zip,241,984字节) | |
产品模型文件
下载整套产品模型文件。
(2009年11月 zip, 13,276,588 bytes)
| 产品型号 | 分辨率(位) | 采样率(MSPS) | 输入范围 | 产品模型文件 |
|---|---|---|---|---|
| AD9287 | 8 | 100 | 2V | AD9287.zip |
| AD9289 | 8 | 65 | 2V | AD9289.zip |
| AD9480 | 8 | 250 | 1V* | AD9480.zip |
| AD9214 | 10 | 65, 80 & 105 | 1V* & 2V | AD9214.zip |
| AD9215 | 10 | 65, 80 & 105 | 2V | AD9215.zip |
| AD9216 | 10 | 65, 80 & 105 | 2V | AD9216.zip |
| AD9218 | 10 | 40, 65, 80 & 105 | 1V* & 2V | AD9218.zip |
| AD9219 | 10 | 40 & 65 | 2V | AD9219.zip |
| AD9601 | 10 | 250 | 1.25V | AD9601.zip |
| AD80141 | 11 | 140 | 2V | AD80141.zip |
| AD9627-11 | 11 | 150 | 2V | AD9627-11.zip |
| AD9222 | 12 | 40 & 50 | 2V | AD9222.zip |
| AD9226 | 12 | 65 | 2V | AD9226.zip |
| AD9228 | 12 | 40 & 65 | 2V | AD9228.zip |
| AD9229 | 12 | 65 | 2V | AD9229.zip |
| AD9230 | 12 | 170, 210, & 250 | 1.25V | AD9230.zip |
| AD9233 | 12 | 105 & 125 | 2V | AD9233.zip |
| AD9236 | 12 | 80 | 2V | AD9236.zip |
| AD9237 | 12 | 40, 50, & 65 | 2V | AD9237.zip |
| AD9238 | 12 | 20, 40 & 65 | 2V | AD9238.zip |
| AD9239 | 12 | 170, 210 & 250 | 1.25V | AD9239.zip |
| AD9271** | 12 | 50 | 400/333/250mV | AD9271_zip |
| AD9430 | 12 | 170 & 210 | 1.536V* | AD9430.zip |
| AD9433 | 12 | 105 & 125 | 2V | AD9433.zip |
| AD9626 | 12 | 170, 210, 250 | 1.25V | AD9626.zip |
| AD9627 | 12 | 150 | 2V | AD9627.zip |
| AD6645 | 14 | 80 & 105 | 2.2V | AD6645.zip |
| AD6655** | 14 | 125 | 2V | AD6655.zip |
| AD9244 | 14 | 40 & 65 | 2V | AD9244.zip |
| AD9245 | 14 | 20, 40, 65 & 80 | 2V | AD9245.zip |
| AD9246 | 14 | 105 & 125 | 2V | AD9246.zip |
| AD9248 | 14 | 20, 40 & 65 | 2V | AD9248.zip |
| AD9252 | 14 | 50 | 2V | AD9252.zip |
| AD9254 | 14 | 150 | 2V | AD9254.zip |
| AD9259 | 14 | 50 | 2V | AD9259.zip |
| AD9444 | 14 | 80 | 2V | AD9444.zip |
| AD9445 | 14 | 105 & 125 | 2V & 3.2V* | AD9445.zip |
| AD9640 | 14 | 150 | 2V | AD9640.zip |
| AD9446 | 16 | 80 & 105 | 2V & 3.2V* | AD9446.zip |
| AD9460 | 16 | 80 & 105 | 3.4V | AD9460.zip |
| AD9461 | 16 | 130 | 3.4V | AD9461.zip |
* 这些模型应与最新的动态链接库(DLL)配合使用。虽然文件是兼容的,但使用最新的DLL会获得最精确的抖动结果。
**模型是产品模型文件(PMF),与ADC文件截然不同。“adimodel.dll”无法导入PMF。目前,这些模型仅支持VisualAnalog 1.2.5版本或更新版本。



ADIsimADC.html