myAnalog_id
world leader in high performance signal processing
ANALOG
DEVICES
打印
|
关闭窗口
任意波形发生器
降低时钟抖动
AN-756:
采样系统以及时钟相位噪声和抖动的影响
(pdf)
MT-008:
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
(pdf)
ADIsimCLK:
预测ADI时钟产品相位噪声和抖动的工具
CN0003:
使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟
AN-823:
时钟应用中的直接数字频率合成器
(pdf)
模数转换器时钟优化:测试工程观点
(中文版)
AN-501:
孔径不确定度和ADC系统性能
(pdf)
如何确定三阶PLL的有效阻尼系数
(pdf)
AN-837:
基于DDS的时钟抖动性能与DAC重构滤波器性能的关系
(pdf)
CN0109:
利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器
高速数据转换器的时钟要求
了解时钟抖动和相位噪声对采样系统的影响
数据转换器的时钟要求
放心地设计时钟分配策略
高速模数转换需要稳定的时钟
采用14通道分配的单芯片时钟发生器解决网络中的定时挑战
高速转换器时钟分配器件终端
(中文版)