ГИРОСКОП IMEMS С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И ВИБРАЦИИ В АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Патентованная четырехлучевая архитектура гироскопа ADXRS800 компании Analog Devices обеспечивает подавление линейного ускорения до 0,03°/с/g и непрерывный мониторинг электромеханических характеристик гироскопа.
ADXRS800

Уэйбридж, Великобритания (31 Октябрь 2011) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI) представила гироскоп iMEMS® ADXRS800 для задач электронного контроля стабильности, детектирования наклона или переворачивания автомобиля, основанный на патентованной дифференциальной четырехлучевой архитектуре, которая минимизирует влияние линейных ударов и вибрации. ADXRS800 сертифицирован для применения в автомобильных системах безопасности и является самым стабильным и устойчивым к вибрациям гироскопом для автомобильной промышленности среди доступных на рынке, а функция непрерывного автоматического тестирования электромеханических характеристик гарантирует достоверность показаний гироскопа.

“Система контроля стабильности требует непрерывного наличия точных показаний о параметрах движения, особенно в условиях сильных вибраций и ударов, - говорит Томас Вессель, вице-президент группы компонентов для автомобильной промышленности компании Analog Devices. - Устойчивость ADXRS800 к вибрациям дает значительные преимущества в подобных автомобильных системах, критически важных для обеспечения безопасности. Функция непрерывного автоматического тестирования также очень важна для поддержания отказоустойчивости систем в соответствии с высочайшими стандартами индустрии. Инновации, реализованные в данном компоненте, сделают автомобили безопаснее.”

В отличие от альтернативных MEMS гироскопов, уникальная архитектура ADXRS800 позволяет поддерживать очень высокую точность в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомобильных систем, без принятия сложных и дорогостоящих противодействий на системном уровне. Чувствительность компонента к линейному ускорению составляет всего 0,03°/с/g, подавление вибраций – всего 0,0002°/с/g2, плотность шума – 0,02°/с/√Гц при температуре +105°С, а максимальное отклонение нуля – 3 °/с в рабочем температурном диапазоне на протяжении всего срока службы.

Дополнительная информация о iMEMS гироскопе ADXRS800.

Архитектура ADXRS800 с непрерывным автоматическим тестированием упрощает алгоритмы обнаружения повреждений и позволяет разработчикам систем быстро интегрировать данную функцию в свои проекты. Целостность электромеханической системы проверяется путем прикладывания высокочастотной электростатической силы к измерительной структуре. Это воздействие может быть отделено от реального воздействия путем фильтрации, и, тем самым, не влияет на выходные показания датчика. Благодаря широкому динамическому диапазону и малому шуму (среднеквадратическое значение 0,16°/с при ширине полосы фильтра 80 Гц) ADXRS800 способен измерять угловую скорость в диапазоне до ±300°/с с разрешением 80 LSB/°/с. Данные об угловой скорости передаются в виде 16-разрядного слова в составе 32-битного сообщения через порт SPI (serial peripheral interface). Среди других особенностей компонента следует отметить внутреннюю температурную компенсацию, работающую в расширенном промышленном температурном диапазоне, и наличие керамического варианта корпуса с вертикальной установкой, который позволяет производить измерение по трем осям на одной печатной плате без применения дочерних плат. Заказать образцы или загрузить техническое описание можно по ссылке www.analog.com/pr/ADXRS800.

Ключевые особенности гироскопа iMEMS DXRS800

  • Уникальная дифференциальная технология с четырьмя датчиками обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрации в широком диапазоне частот и позволяет получать надежные и стабильные показатели в жестких условиях эксплуатации
  • Диапазон измерений ±300°/с с высоким разрешением (80 LSB/°/с)
  • Потребляемый ток в типичных рабочих условиях всего 6 миллиампер
  • Превосходная стабильность смещения нуля: 3°/с (максимум) во всем температурном диапазоне на протяжении всего срока службы
  • Малый шум: плотность шума 0,02°/с/√Гц при +105°С
  • Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности

Цена и доступность для заказа

Продукт Доступность образцов Серийное производство Цена за штуку при заказе от 1000 штук Корпус
ADXRS800WBRGZ Доступны Выпускается $50.00 16-выводный полый корпус SOIC 10мм × 10 мм
ADXRS800WBEYZ Доступны Выпускается $50.00 14-выводный корпус LCC с вертикальной установкой
9 мм × 8 мм
EVAL-ADXRS800Z-RG - Выпускается $50.00 -
EVAL-ADXRS800Z-EY - Выпускается $50.00 -
EVAL-ADXRS800Z-S - Выпускается $149.00 -
EVAL-ADXRS800Z-M - Выпускается $249.00 -

Среди других инерциальных MEMS датчиков компании Analog Devices, сертифицированных для автомобильной промышленности, также имеются iMEMS акселерометры для измерения малых и больших g.

О компании Analog Devices

Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.

iMEMS является зарегистрированной торговой маркой Analog Devices, Inc.

*Патенты: 7,421,897, 7,347,094, 6,684,698, 5,869,760

Редакторы - контактная информация:

Вера Малиновская
+7-812-3274590

vera.malinovskaya@analog.com.ru

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть