Норвуд, штат Массачусетс, США (28 Апрель 2011) - Компания Analog Devices, Inc (ADI) представляет три высококачественных, малопотребляющих гироскопа с аналоговым выходом, предназначенных специально для измерения угловой скорости вращения в жестких условиях. Микросхемы ADXRS642, ADXRS646 и ADXRS649 основаны на усовершенствованной дифференциальной технологии с четырьмя датчиками, разработанной компанией Analog Devices, которая устраняет влияние линейного ускорения и вибрации, что позволяет этим, выполненным по технологии MEMS, новым гироскопам (MEMS-гироскопам), обеспечивать исключительно точное и надежное измерение угловой скорости, даже в условиях очень сильных ударов и вибрации.
"Эти новые MEMS-гироскопы имеют чувствительность к линейному ускорению всего 0,015°/с/g, в то время как у наилучших альтернативных MEMS-гироскопов данный параметр составляет 0,1°/с/g, – говорит Уэйн Майер, менеджер по маркетингу и применению группы MEMS/датчиков компании Analog Devices. – Кроме того, устройства семейства ADXRS64x обладают гораздо меньшими временами запуска (до 3 миллисекунд) и в 10 раз меньшим энергопотреблением (3,5 мА), по сравнению с другими MEMS-гироскопами, потребляющими до 60 мА".
ADXRS649 имеет очень широкий диапазон измерения скорости вращения ±20000°/с и малое время запуска (3 миллисекунды), что может быть использовано для быстрого перезапуска питания. Диапазон измерений может быть дополнительно расширен до ±50000°/с путем добавления внешнего резистора. Гироскоп ADXRS646 обладает диапазоном измерения ±250°/с, шириной полосы 1 кГц и дрейфом 8°/час при низком широкополосном шуме. Эти параметры в комбинации с исключительно низкой чувствительностью к ускорению (0,015°/с/g) и подавлением вибраций на уровне 0,0001°/с/g2 делают ADXRS646 идеальным выбором для точного измерения курса и стабилизации платформ. ADXRS642 также имеет номинальный диапазон измерения ±250°/с и обладает повышенной устойчивостью к ударам и вибрации, что позволяет потребителям гироскопов семейства iMEMS® компании Analog Devices легко модернизировать свои продукты. Все перечисленные выше гироскопы семейства основаны на комбинации передовой технологии производства монолитных гироскопов iMEMS® компании Analog Devices и патентованной технологии BiMOS, а также многолетнем опыте надежной эксплуатации в реальных условиях. Дополнительную информацию можно найти, перейдя по ссылке www.analog.com/gyro и загрузив технические описания с соответствующих страниц продуктов.
"В этих новых гироскопах используется та же самая инновационная технология с четырьмя датчиками, как и в гироскопах семейства iMEMS ADXRS45x, а расположение выводов и малогабаритный корпус BGA у них такие же, как и у очень популярного семейства гироскопов iMEMS ADXRS62x, – говорит Марк Мартин, вице-президент группы MEMS/датчиков компании Analog Devices, – Благодаря этому разработчики могут легко совершенствовать созданные ранее проекты и использовать в них все преимущества, которые дают гироскопы ADXRS64x, обладающие наилучшими на сегодняшний день показателями качества".
| Продукт | Доступность для заказа | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Исполнение |
|---|---|---|---|
| ADXRS642 | Образцы и оценочные платы доступны сейчас Серийный выпуск: апрель 2011 |
$41.85 | 7 mm x 7 mm x 3 mm Корпус BGA chip-scale |
| ADXRS646 | Образцы и оценочные платы доступны сейчас Серийный выпуск: июль 2011 |
$75.39 | 7 mm x 7 mm x 3 mm Корпус BGA chip-scale |
| ADXRS649 | Оценочные платы доступны сейчас Выпускается серийно |
$58.59 | 7 mm x 7 mm x 3 mm Корпус BGA chip-scale |
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved