Уэйбридж, Великобритания (28 Апрель 2011) - Компания Analog Devices Inc. (ADI), мировой лидер в разработке полупроводниковых схем для высококачественной обработки сигналов и ведущий поставщик решений в области преобразования сигналов, начала массовый выпуск новой микросхемы в популярной линейке усилителей для измерения тока. Усилитель для измерения двунаправленных токов с нулевым дрейфом AD8218 представляет собой прецизионный усилитель для измерения тока, обладающий уникальной комбинацией широкой полосы пропускания и наименьшего среди доступных на рынке устройств дрейфа и выпускаемый в недорогом корпусе. Производимый по патентованной КМОП технологии усилитель AD8218 основан на ядре с нулевым дрейфом, которое обеспечивает дрейф напряжения сдвига ±100 нВ/°С в диапазоне температур от -40°С до +125°С при поддержании типичного значения ширины полосы в режиме слабых сигналов на уровне 500 кГц.
Загрузка технического описания и просмотр страницы продукта: http://www.analog.com/AD8218.
Заказ образцов: http://www.analog.com/AD8218.
Дополнительная информация об измерении тока в цепи высокого напряжения с широким динамическим диапазоном: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/44-12/high_side.pdf.
Документы по применению и технические статьи о решениях компании Analog Devices для проводной и беспроводной связи: http://communications.analog.com/en/segment/cmmn.html.
Новейший усилитель для измерения тока с нулевым дрейфом компании Analog Devices обладает фиксированным коэффициентом усиления 20 В/В при максимальной погрешности коэффициента усиления ±0,35 процента во всем рабочем температурном диапазоне. Диапазон входных синфазных напряжений AD8218 может варьироваться от 4 В до 80 В. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения для поддержания оптимального динамического диапазона при измерении однонаправленного тока или упрощения задания смещения выходного напряжения при измерении двунаправленных токов.
Усилитель AD8218 совместим с широким спектром аналого-цифровых преобразователей и предназначен для измерения тока в цепи высокого напряжения в разнообразных системах, включая базовые станции, системы управления промышленными двигателями и управления энергопотреблением компьютеров. Семейство прецизионных усилителей для измерения тока с нулевым дрейфом также включает в себя монитор тока в шунтирующем резисторе с нулевым дрейфом и высоким разрешением AD8217 и монитор однонаправленного тока в шунтирующем резисторе с нулевым дрейфом AD8219.
| Продукт | Доступность | Коэффициент усиления | Температурный диапазон | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8217 | Доступен для заказа | 20 В/В | -40°C to 125°C | $0.85 | 8-выводный корпус MOSP |
| AD8218 | Доступен для заказа | 20 В/В | -40°C to 125°C | $1.05 | 8-выводный корпус MOSP |
| AD8219 | Доступен для заказа | 60 В/В | -40°C to 125°C | $0.95 | 8-выводный корпус MOSP |
Среди компонентов, которые могут быть использованы совместно с AD8218, особенно при разработке оборудования для базовых станций, следует отметить универсальные компараторы ADCMP371, прецизионный аналоговый микроконтроллер ADUC7026 и компаратор ТТЛ/КМОП ADCMP600.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved