Уэйбридж, Великобритания (24 Май 2011) -
Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер
в высококачественной обработке сигналов и ведущий поставщик на рынке преобразователей данных, представила 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь для проводных и беспроводных систем, который обладает наилучшей в отрасли комбинацией габаритов корпуса, быстродействия и малого уровня шума. Новейший представитель линейки преобразователей данных TxDAC® компании Analog Devices,
16-разрядный ЦАП AD9146 обеспечивает передовые показатели пропускной способности 1,2 Гбит/с (гигабит в секунду) и малый уровень шума (-164 дБм/Гц) при габаритах корпуса LFCSP 7 мм × 7 мм. В микросхеме ЦАП AD9146 также интегрирован 8-разрядный интерфейс LVDS (low-voltage differential signaling)
и малошумящий умножитель тактового сигнала на основе схемы ФАП (фазовой автоподстройки), которые позволяют разработчикам реализовать до шести каналов передачи при занимаемом на печатной плате месте в два раза меньше, чем требовалось при использовании более ранних продуктов.
AD9146 содержит интерполяторы, обеспечивающие коэффициент интерполяции 2× и 4× и модуляцию с грубой настройкой, которые позволяют разместить сигналы основной полосы частот (полосы модулирующих частот) внутри полосы ЦАП, упрощая тем самым задачу частотного планирования. Благодаря малому коэффициенту шума и уровню интермодуляционных искажений 81 дБн на частоте 100 МГц, данный компонент способен обеспечивать превосходное значение уровня излучений в соседнем канале (ACLR, adjacent-channel leakage ratio): 82 дБн на промежуточной частоте (ПЧ) 122 МГц для одноканальной системы W-CDMA.
| Продукт | Образцы | Серийное производство | Цена за штуку при заказе 1000 штук |
Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| AD9146 | Доступны | Да | $29.95 | 48-выводный корпус LFCSP |
AD9146 может быть использован в схемах для систем связи совместно с квадратурным модулятором диапазона 750 МГц – 1160 МГц ADRF6701 и квадратурным модулятором диапазона 500 МГц – 1500 МГц ADL5371 производства компании Analog Devices.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved