Уэйбридж, Великобритания (23 Июнь 2011) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер в производстве высококачественных компонентов для обработки сигналов и ведущий производитель ВЧ ИМС (высокочастотных интегральных микросхем), представила синтезатор сетки частот на основе схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для беспроводных систем связи, который обладает наилучшим в отрасли сочетанием интеграции, высоких технических характеристик и гибкости применения, а также имеет самый широкий непрерывный диапазон рабочих частот среди однокристальных решений. Новейший представитель линейки ВЧ ИМС компании Analog Devices, синтезатор с ФАПЧ ADF4351, позволяет работать с целочисленным или дробным коэффициентом деления петли ФАПЧ в очень широком диапазоне частот (от 35 МГц до 4400 МГц), поддерживая превосходные показатели фазового шума. Благодаря этому пользователи могут избежать необходимости применения нескольких узкополосных синтезаторов и, следовательно, сократить количество и стоимость компонентов системы. ADF4351 содержит интегрированный высококачественный ГУН (генератор, управляемый напряжением) и поддерживает работу с двумя выходными портами, что обеспечивает непревзойденные гибкость и качество в рамках одного миниатюрного корпуса для поверхностного монтажа.
Синтезатор с ФАПЧ ADF4351 имеет программируемую схему деления частоты с коэффициентами 1/2/4/8/16/32/64, что дает возможность пользователю генерировать выходной ВЧ сигнал в любой точке диапазона частот от 35 МГц до 4400 МГц. Это означает, что инженерам больше не нужно разрабатывать несколько синтезаторов для отдельных диапазонов, что ускоряет цикл проектирования и уменьшает стоимость компонентов. Для применения в системах, где требуется поддержание изоляции, микросхема имеет возможность отключения выходного каскада ВЧ. Данная функция может активироваться как аппаратно (при помощи внешнего вывода на корпусе микросхемы), так и программно. Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводный интерфейс. Синтезатор с ФАПЧ ADF4351 работает от напряжения питания в диапазоне от 3,0 В до 3,6 В. Микросхема может переводиться в режим пониженного энергопотребления, когда она не используется.
| Продукт | Цена за штуку при заказе от 1000 штук |
Доступность | Исполнение (MSPS) |
|---|---|---|---|
| ADF4351 | $11.13 | Доступны образцы; начало серийного производства – осень 2011 |
Корпус 32-выводный LFCSP |
Синтезатор с ФАПЧ ADF4351 может быть легко интегрирован в схемы для систем беспроводной связи и хорошо сочетается с другими ВЧ ИМС компании Analog Devices, включая ВЧ смеситель ADL5801, модулятор ADL5375 и демодулятор ADL5382.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved