Уэйбридж, Великобритания (19 Апрель 2012) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер в производстве высококачественных полупроводниковых компонентов для задач обработки сигналов, представила цифровой контроллер подсистемы питания ADP1046 для преобразователей напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока и изолированных преобразователей напряжения постоянного тока с высоким КПД. ИМС ADP1046 представляет собой контроллер с гибкой конфигурацией, имеющий семь логических выходов сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которые могут быть легко запрограммированы при помощи простого в применении графического интерфейса пользователя через интерфейс I2C. Данный компонент может быть использован для управления большинством топологий источников питания, включая схемы с высоким КПД, работающие в резонансном режиме. Контроллер ADP1046 совместим по выводам с контроллером ADP1043A компании Analog Devices. Отличие заключается в повышенной гибкостью конфигурации, а также в ряде дополнительных функциональных возможностей, включая прямую связь по напряжению для получения короткой переходной характеристики, отдельную конфигурацию контура управления для улучшения частотной характеристики и снижения выходного шума, а также адаптивный контроль паузы между фронтами импульсов для поддержания повышенного КПД во всем диапазоне допустимых нагрузок. ADP1046 разработан специально для преобразователей напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока с высоким КПД, используемых в серверах, хранилищах данных и сетевых устройствах, а также изолированных преобразователей напряжения постоянного тока, используемых, например, в усилителях мощности для радиосистем и архитектурах источников питания с промежуточной шиной.
Контроллер подсистемы питания ADP1046 легко программируется при помощи интуитивного графического интерфейса пользователя, который позволяет разработчикам создавать надежные системы и оптимизировать их характеристики без написания сложных программ, которые необходимы для альтернативных решений на базе цифровых сигнальных процессоров. Интерфейс I2C позволяет считывать ключевые параметрические данные и программировать настройки устройства для работы в обычном режиме и внештатных ситуациях. Контроллер ADP1046, основанный на технологии прецизионных, быстродействующих АЦП компании Analog Devices, хорошо подходит для систем питания с параллельной архитектурой и резервированием, благодаря поддержке таких функций, как аналоговое и цифровое объединение токов и управление внешними полевыми транзисторами типа OrFET.
| Продукт | Серийное производство | Температурный диапазон | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| ADP1046 | Выпускается | от -40°C до +85°C | $4.50 | 32-выводный LFCSP |
| ADP1046-100-EVALZ | Выпускается | -- | $600 | -- |
Цифровой контроллер ADP1046 может быть использован совместно с быстродействующими драйверами полевых МОП транзисторов и цифровыми изоляторами iCoupler® компании Analog Devices в изолированных системах питания, а также цифровыми контроллерами коррекции коэффициента мощности ADP1047 и ADP1048 в преобразователях напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока. Эти компоненты облегчают реализацию интеллектуальных схем управления питанием, обеспечивающих повышенную энергоэффективность.
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Следите за новостями ADI в Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News.
Подпишитесь на журнал Analog Dialogue, еженедельный технический журнал ADI.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved