MEMS ГИРОСКОП С ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОПОСТАВИМЫЕ С ОПТОВОЛОКОННЫМИ ГИРОСКОПАМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ГАБАРИТАХ, ВЕСЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

ADIS16136

Уэйбридж, Великобритания  (15 Декабрь 2011) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI) запустила в серийное производство цифровой MEMS гироскоп с высокой стабильностью iSensor® ADIS16136, который обеспечивает типичную стабильность смешения 3.5°/час в корпусе размером со спичечный коробок при потреблении менее 1 Вт и весе всего 25 грамм. Этот новый MEMS гироскоп семейства iSensor, обладающий повышенной стабильностью (стабильность смещения менее 10°/час), работает в автономном режиме и не требует пользовательского конфигурирования для выдачи точных данных об измерении угловой скорости, что позволяет ускорить развертывание на его базе систем для таких задач, как управление и стабилизация платформ, навигация, робототехника и медицинские измерения.

  • Загрузка технического описания и просмотр страницы с информацией о продукте: http://www.analog.com/ADIS16136

“MEMS гироскоп ADIS16136 способен конкурировать с позиций стабильности и случайного ухода частоты с более дорогостоящими оптоволоконными гироскопами, обеспечивая, при этом, в 2 раза лучшую линейность, в 30 раз меньшее время запуска и в 5 раз меньшее энергопотребление, - говорит Боб Скэннелл, менеджер по развитию бизнеса сегмента iSensor группы MEMS/датчиков компании Analog Devices. – Что еще более важно, ADIS16136 имеет малые габариты (~1 кубический дюйм) и малый вес (всего 25 граммов). Таким образом, он является совсем крохотным по сравнению с оптоволоконными гироскопами, которые могут иметь габариты порядка 10 кубических дюймов и более, что делает возможным применение прецизионных датчиков угловой скорости во многих новых приложениях.”

Дополнительная информация о цифровом MEMS гироскопе iSensor ADIS16136

Гироскоп ADIS16136 обеспечивает оптимальные динамические характеристики благодаря комбинации передовой технологии iMEMS® и опыта компании Analog Devices в области обработки сигналов. Компонент выдает данные со скоростью обновления до 2048 отсчетов в секунду (SPS, samples per second) и имеет интегрированный усредняющий/децимирующий фильтр для оптимизации соотношения шума и ширины полосы. Интерфейс SPI (serial peripheral interface) и набор доступных пользователю регистров обеспечивают простоту доступа к настройкам управления и откалиброванным показаниям счетчика со стороны процессора во встраиваемых системах. По результатам полной калибровки каждого компонента в диапазоне температур осуществляется внутренняя компенсация, которая обеспечивает высокую стабильность показаний датчика без дополнительных испытаний и тестирования. Широкая рабочая полоса (380 Гц) дает значительные преимущества в сложных задачах стабилизации. Этот новый гироскоп выпускается в корпусе с габаритами 36 мм × 44 мм × 14 мм. Механическое соединение осуществляется при помощи четырех отверстий на модуле, а для электрического соединения с печатной платой или кабелем используется стандартный двухрядный 24-контактный разъем с шагом 1 мм. Рабочий температурный диапазон компонента составляет от −40°C до +85°C.

Ключевые характеристики гироскопа iSensor ADIS16136

  • Цифровой гироскоп, диапазон измерений ±450°/с
  • Шум (среднеквадратическое значение): 0.0036 o/с/√Гц
  • Стабильность смещения в установившихся рабочих условиях: 3.5°/час
  • Случайный уход по углу: 0.16 o/√час
  • Температурный коэффициент смещения: +0.00125 o/с/oC
  • Температурный коэффициент чувствительности: +/-35 ppm/oC
  • Ширина полосы: 380 Гц
  • Время запуска при включении питания: 180 мс
  • Время восстановления после выхода из режима сна: 2.5 мс

Цена и доступность для заказа

Продукт Доступность для заказа Рабочий температурный диапазон Цена за штуку при заказе от 1000 штук Корпус
ADIS16136 Доступен от -40° C до +85° C $649.00 Модульный корпус 36 мм x 44 мм x 14 мм

О компании Analog Devices

Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.

iSensor и iMEMS являются зарегистрированными торговыми марками Analog Devices, Inc.

Читайте ADI на: http://www.twitter.com/ADI_News.

Подпишитесь на журнал Analog Dialogue, еженедельный технический журнал ADI.

Редакторы - контактная информация:

Вера Малиновская
+7-812-3274590

vera.malinovskaya@analog.com.ru

沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть