КОМПАНИЯ «КРОСС-ДИЗАЙН»ПРОВОДИТ В МОСКВЕ ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ПО СИГНАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОРАМ СЕМЕЙСТВА BLACKFIN® ОТ ANALOG DEVICES INC.

Фирма Cross-Design представляет единственный в России специализированный практический тренинг по сигнальным процессорам семейства Blackfin® компании ADI. Очередной тренинг пройдет в Москве с 29 июня по 2 июля 2010 года.

Санкт-Петербург (13 Апрель 2010) - Семинар представляет компания «Кросс-Дизайн», являющаяся участником партнерской программы компании ADI. Тренинг является локализованной версией тренингов, проводящихся в США и Европе. Первичные технические материалы, положенные в основу слайдов технических презентаций, предоставлены компанией ADI.

Программа тренинга рассчитана на три с половиной дня и позволит вам освоить эффективные методы разработки на основе самых современных сигнальных процессоров семейства Blackfin® от ADI. Тренинг включает в себя практическую часть с использованием средств разработки VisualDSP++® (рассматривается как программирование на языке 'C', так и на языке ассемблера).

Компания Analog Devices предоставляет всем участникам тренинга скидку в размере 50% на приобретение интегрированной среды разработки VisualDSP++ (VDSP-BLKFN-PC-FULL) и внутрисхемного эмулятора (ADZS-HPUSB-ICE).

Основные разделы курса:

1. Введение
2. Введение в средства разработки
3. Форматы данных
4. Арифметические блоки ядра Blackfin®
5. Режимы адресации
6. Специальные команды
7. Память и EBIU
8. Устройство управления потоком выполнения команд
9. Компилятор C/C++
10. Таймеры и программируемые флаги
11. Механизм прямого доступа к памяти (DMA)
12. Драйверы устройств и системные службы (DD/SS)
13. Последовательная передача данных
14. Параллельный периферийный интерфейс (PPI)
15. Интерфейс Ethernet
16. Интерфейс CAN
17. Начальная загрузка системы
18. Cистемный дизайн
19. Аппаратные средства

Более детальное описание тренинга можно скачать здесь.
Получить дополнительную информацию о тренинге, а также зарегистрироваться для участия можно отправив письмо по адресу: workshop@cross-design.ru или по телефону 8 (812) 9376041

О компании «Кросс-Дизайн»

Основными направлениями деятельности компании являются услуги системного дизайна с использованием стандартных средств разработки компании Analog Devices (от функциональной схемы до проектирования макета и подготовки к серийному производству), проведение практических семинаров-тренингов по проектированию и разработке с использованием семейства процессоров Blackfin а также разработка и производство модулей расширения для оценочных плат DSP-процессоров компании Analog Devices.

О компании Analog Devices

Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.

Редакторы - контактная информация:

Михаил Мулминов
+7 812 327-45-90
+7 812 327-45-91
mikhail.moulminov@analog.com

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть